数据显示,我国今年一季度手机的产量达2.55亿台,智能手机市场销量达到2900万部,环比增长27%,同比增长103.7%。这种市场主流的快速切换背后,芯片厂商扮演了重要推手。9月27日, 高通 公司宣布面向大众智能手机市场推出两款四核移动处理器MSM8225Q和MSM8625Q,定价在50美元至200美元,并首次在骁龙S4 Plus MSM8930平台上推出适合中国移动的TD-SCDMA芯片。同时,高通称将针对这两款平台推出QRD(Qualcomn Ref-erence Design)解决方案。
发力低端手机市场
据介绍,MSM8225Q和MSM8625Q属于骁龙S4Play处理器系列,主要面向大众智能手机。两款处理器将于2012年底向客户出样,内置该处理器的商用终端预计将于2013年季度上市。高通公司称,为了让上述两款处理器能够被更多的中小OEM(即代工生产)厂商所采纳,公司还将发布基于这两款处理器的QRD版本。
高通QRD计划主要面向中小OEM厂商,包括提供完整的手机开发平台以及生态系统计划、经过测试和验证的第三方软件和硬件元器件,使手机厂商能够快速地为价格敏感的消费者提供差异化的智能手机,可以大大减少OEM厂商的研发成本,提升产品推出的速度。这曾经是台湾芯片厂商联发科的杀手锏。
去年10月,联发科推出首款3G智能芯片MT6573,低端智能机市场价格全面击破千元,联想、金立等众多国产手机厂商大有斩获。而作为联发科的有力竞争对手,高通同样不敢怠慢。为了推广QRD,在过去几个月中高通将支持团队的规模扩大了数倍,以“本土化”的方式为厂商提供技术支持。
高通大中华区总裁王翔透露,目前加入高通QRD计划的OEM厂商已达30多家,已有17个OEM厂商发布了28款基于QRD平台的智能终端,另外还有100余款终端正在研发过程中。而在零售市场上,今年三、四月份,多款定价千元采用高通芯片的双模双待智能机面市,和采用联发科MT6575的产品展开了正面PK。
聚焦四核支持TD
高通此次除了发力大众手机市场,更把核心的多模连接技术带了进来。此外,更重要的MSM8×30支持LTE-FDD、LTE-TDD、TD-SCDMA的芯片,这也表明想要深入和中国市场合作的决心,支持所有中国运营商可能会发展的3G和4G制式,并试图将终端产品价格做得更低。这也是中国电信、中国移动以及中国联通共同的期待,尤其是中国移动的希望所在。
四核是一个竞争激烈的战场,也是许多芯片厂的必争之地。联发科财务长顾大为表示,快 四核处理器 MT6588将在第四季度末,明年季初量产,客户终端产品则在明年季度、第二季度上市。包括华为在内,其重磅推出的四核Ascend D1Quad采用的是自家的海思芯片。
高通移动计算产品市场副总裁颜辰巍表示,四核本身不一定是问题,问题是怎么做,才能把四核的性能、成本和功耗几方面结合得很好,这不是一件容易的事情。
但并不是所有的厂商都愿意加入“核战争”,此前,意法·爱立信中国区总裁张代君曾表示,“四核”误导市场,四核并不一定会更快,核心越多并不一定越好。目前意法?爱立信不会加入“核”战争,而是聚焦双核高主频。张代君称,目前意法·爱立信正在研发面向LTE终端的NovaThor L8540,支持五模LTE,双核CPU主频达到1.85GHz,采用28nm制程工艺。