详情页
首页>资料大全>企业资讯
设计业领跑上海集成电路产业逆势大增
解放牛网    发表于   2012-10-12
在集成电路四大行业板块中,沪上集成电路 设计业 成了领跑行业。记者昨天从上海硅知识产权交易中心获悉,在今年上半年国内外经济环境不利形势下, 上海集成电路产业 销售收入达300亿元左右,同比增长1.46%,其中位于产业上游的集电设计业所占份额约70亿元,同比增幅,达8.7%。
其它3个产业板块的销售额则增减不一,芯片制造业同比下降5.72%,封装测试业同比增长0.95%,设备材料业同比增长4.8%。目前上海集电具备一定设计优势,在集成电路领域国家科技重大专项部署的近300个集电设计课题中,沪上企业作为项目牵头单位及联合承担单位共获得90个项目立项,这些项目也全部获得本市重大专项配套资金支持。上海集成电路行业协会披露数据显示,上半年全市156家主要集电企业共登记布图设计256件,专利申请公开数1483件。
据透露,新近出台的《上海市软件和集成电路企业设计人员专项奖励办法》,至2017年本市每年安排3.5亿元,奖励开发出自主知识产权软件和集电产品的设计人员,预计每年奖励人员达2万余,将进一步促进集成电路设计行业发展。





标签: 设计业 上海集成电路产业 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购