详情页
首页>资料大全>企业资讯
全球电子行业:PC手机家电 三驾马车瘸了两驾
OFweek电子工程网    发表于   2012-10-16
  • 全球 电子行业 三驾马车目前看来只有 智能手机 还在保持稳定增长态势, PC 和 家电 的增长已经近乎陷入停滞,未来一年也仍然难以看到好转迹象。

    明年电子行业的趋势将决定于三大因素:Windows8能否为PC带来新的换机需求,中国的房地产调控政策是否继续抑制对家电的消费需求,智能手机能否继续保持高速增长。

    国际著名市场调研机构IDC和Gartner11日公布今年第三季度全球PC出货量数据并不乐观。IDC的数据显示,第三季度全球PC出货量达到8779.5万台,同比下滑8.6%,去年同期,全球PC出货量为9608万台。而Gartner数据显示,全球第三季度PC出货量为8750.04万台,同比下滑8.3%。而市场研究公司IHS iSuppli此前预测,全球PC出货量将在2012年出现11年来的首次下滑。预计2012年全球PC出货量为3.487亿台,相比2011年同比下降1.2%左右。这意味着,PC行业将连续两年增长率低于2%。

    受PC市场低迷影响,8月份,北美半导体设备BB值为0.84,连续5个月回调,连续3个月在1以下,订单量环比下降9.2%,出货量环比下滑7.4%;日本半导体设备BB值下滑至0.74,订单量环比大幅下滑19.4%,出货量环比下滑3.1%;全球半导体销售额自4月份以来环比增速下滑,8月环比下滑0.4%。NAND、DRAM走势持续低迷。

    全球的芯片供应商Intel今年7月调低了其2012年的销售额,预计仅增长3%~5%,之前Intel曾预测下半年增长强劲;而全球的芯片代工企业台积电的季度增长率只有1%-2%。

    而全球经济低迷,将继续抑制企业的换机需求;而欧债经济危机迟迟悬而未决,美国经济复苏乏力,都将制约个人PC消费需求的增长。台积电董事长张忠谋近日在接受CNN专访时表示,对未来两季的全球景气状况不乐观。

    而在家电行业,中国经济放缓将抑制对包括液晶电视在内的家电需求,特别是如果中国继续对房地产实施严格的调控措施,限制房地产销售,将继续家电市场的增长,尽管目前有关部门正在研究是否延续促进家电销售政策。

  • 标签: 电子行业 PC 智能手机 家电 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购