安捷伦科技公司即将在汽车工业测试博览会上展示配备CAN/LIN应用的InfiniiVision 3000 X系列示波器,该博览会将于近期在美国密歇根州诺维市的郊区收藏品展览会馆举办。
安捷伦电子测量事业部美国营销项目经理Doru Popescu表示:“InfiniiVision 3000 X系列示波器非常适用于汽车测试应用。借助硬件体系结构,这款示波器为触发和分析CAN/LIN串行总线提供价格实惠、吞吐量快的解决方案。”
Agilent InfiniiVision 3000 X系列示波器可为汽车测试工程师提供以下优势:
·凭借业界快的波形更新速率(每秒超过一百万个波形),使您短时间内得到更多的波形信息,以便进行更加深入的分析。
·四合一仪器提供的强大功能可以完成更多任务:示波器、逻辑分析仪、任意波形发生器和协议分析仪。
·业界支持完全升级的示波器(包括带宽都可以升级),更有效地保护您的投资。
·卓越产品,双重回报: 截止到2012年2月底,购买安捷伦Infiniium系列示波器、PXA信号分析仪或PNA-X系列网络分析仪,您将获得一台免费的InfiniiVision DSOX3034A 4 通道、350-MHz 示波器,并可选择一款免费的选件,包括任意波形发生器等选件。
此外,安捷伦还将在博览会上展示以下解决方案:
·基于PXI的Agilent TS-8900模块化功能测试系统可提供更高的效率和更广的测试覆盖范围,同时能够降低汽车电子功能测试的设备投资成本。
·业已集成世界级应用软件的PXI型机箱和测试模块。
·安捷伦经济实惠的手持式产品——U1230系列数字万用表配有内置手电筒、非接触性电压检测、背光闪烁和蜂鸣报警,是工程师进行现场测量的理想选择。
·广泛的台式仪器选择,其中包括Agilent 33522A双通道函数/任意波形发生器、34972A LXI数据采集单元和N6700B 4插槽模块化电源系统。
安捷伦还将参加分销合作伙伴TestEquity设立的展位。TestEquity公司成立于1971年,始终为列客户提供优质服务和创新解决方案,以满足他们对电子测试设备的需求。
配有CAN/LIN选件的Agilent InfiniiVision 3000 X系列示波器以及三个U1270系列手持式数字万用表将举行抽彩出售。