目前我国
集成电路
产业在全球市场竞争力较弱,对外依赖度较高。在国内外经济环境、国内电子信息制造业运行,以及市场自身库存调整的共同影响下,国内集成电路生产稳步增长。相关报告数据显示:2012年1-8月,全国集成电路的产量达630.47亿块,同比增长8.49 %。8月份,我国生产集成电路86亿块,同比增长14.53 %。
从各省市的产量来看,2012年1-8月,江苏省集成电路的产量达298.8亿块,同比增长23.22 %,占全国总产量的47.40 %。紧随其后的是广东省、上海市和甘肃省,分别占总产量的17.22%、16.86%和7.32 %。
国务院印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,将高性能集成电路工程列为二十个重大工程之一。明确提出未来国家将在政策上重点扶持,力争到2015年,集成电路设计业产值国内市场比重由5%提高到15%。国家战略和经济发展的双重需求,将会成为带动产业迅速向上发展的重要助推力。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04