在传统PC产业整体萎缩的大背景下,PC厂商首当其冲,而与他们紧密相连的芯片厂商实际上也无法独善其身。
市场研究公司IHS iSuppli上周三发布报告,预计2012年全球PC销售量将出现自2001年以来首次下滑。这对于业绩已经呈现下行趋势的PC厂商而言不啻于一个巨大的打击。
PC厂商度日艰难,传统PC芯片厂商的日子也好不到哪儿去。占据PC芯片市场80%份额的英特尔寄望推出超极本守住这个夕阳的产业,但效果不佳;另一家芯片公司AMD处境则更为尴尬,几乎拿不出任何应对产业变化的实质性战略,只能在裁员的路上越走越远。
PC颓势波及芯片厂商
市场研究公司Gartner和IDC上周发布的报告显示,全球第三季度全球PC销量同比下降了超过8%。在这些PC厂商中,除了联想和华硕两家公司的出货量还能保持增长外,惠普、戴尔、宏碁等厂商都出现了大幅度下滑。
导致PC产业出现下滑的原因,一方面是全球经济不景气、部分消费者等待Windows8发布暂缓购买行为,另一方面是大多数消费者转向智能手机和平板电脑等移动互联产品,而后者是为重要的原因。
市场研究公司IHS iSuppli上周三发布报告,预计2012年全球PC销售量约为3.487亿台,比2011年下滑1.2%。如果这个数字变成现实,这将是全球PC出货量自2001年以来首次下滑。这样的产业颓势对于业务主要在PC市场的英特尔和AMD而言可能是一个致命的打击。
今年7月,作为PC行业风向标的英特尔下调了2012年的收入增长预期,从原先的接近10%下调到3%至5%。AMD公司近预计,公司第三季度营收将比第二季度下滑约10%,不及此前预期的环比下滑1%(上下浮动3个百分点)。
业绩出现下滑纵然令这两家公司头痛,但面对困境回天乏术才是更为严峻的问题。
英特尔:防守不佳 进攻无力
英特尔一直都是PC芯片领域的主导厂商,它与微软组成的Wintel联盟曾牢牢控制整个PC产业长达几十年。不过,随着后PC时代的到来,英特尔似乎失去了主导芯片市场的能力,眼睁睁地目睹智能手机和平板电脑成为产品的主流形态,并逐渐改变了人们的生活方式。