21ic讯 在今年 6 月举行的 Google IO 大会中,来自 Android 部门的开发人员花了一些时间来说明为 OEM 厂商和半导体供应商提出的行动计划:合作伙伴开发套件 (PDK)。在 PDK 推出之前,未能参与 Google 早期开发设备计划的 OEM 厂商和半导体供应商必须等到 Android 开源版本公布后,才能开始进行开发。PDK 使情况有了改变:这是 Google 致力于加速未来 Android 新版本能更广泛采用的一项策略。
事实上,在今年的 Google IO 大会举行之前,首套 PDK 就已经与 Jelly Bean,也就是 Android 4.1 版一起就绪了。OEM 厂商和半导体供应商能够在开放源版本发行前,通过授权方式取得 Jelly Bean 的 PDK。这能让 OEM 厂商和半导体伙伴将各自的设备驱动程序整合进 PDK 提供的程序文件中。这使得这些厂商能够为特定设备进行驱动程序的开发、测试和优化。这样一来,当然能缩短 OEM 厂商和半导体供应商将其设备移植到新版 Android 所需的时间。
(PDK 的获取需要授权,因为 PDK 中的新版 Android 尚未正式发布。)
PDK 中的内容可能会与终发布版本稍有不同。不过,因为 PDK 是在新版本发布的后阶段——也就是测试阶段产生的,因此,PDK 和终的 Android 开源版本间应该不会有重大的改动。
伴随 Jelly Bean 版本的 PDK 可以看成是一个 beta 版。由于多版本以及MIPS、Intel 和 ARM 三种处理器架构的支持,曾经出现过一些小小的问题。不过现在已有多家第三方厂商授权获得 PDK,他们当然会加速推动对 Jelly Bean 的支持。
MIPS 立即加入了 Google 的 PDK 项目,我们的架构授权客户君正也一样。通过与君正优秀工程师们的共同合作,我们能快速将 Jelly Bean 带到多款采用君正芯片的平板电脑中。因此,当 Jelly Bean 正式发布时,采用君正 MIPS 架构的平板电脑能率先支持此新版本(仅落后于 Google 自己的 Nexus 7),并通过印度的 OEM 厂商 Karbonn Mobiles 推向市场。
这是 Google PDK 的强大力量。OEM 厂商不会再落后于 Google 挑选的早期开发伙伴。原来的时候,只有 Google 的自有品牌 Nexus 设备才能成为市场者,但以后的情况可能不一定会如此,因为会有许多积极的 OEM 厂商也能借助 PDK 快速推出新版产品。
Android Jelly Bean 即将发布首个维护版本,PDK 已经为此版本做好准备。好消息是,Google 已经修正了许多原来PDK中存在的问题。MIPS 当然会在其中得到完整的支持,与 Intel 和 ARM一样。