全球手机钱包市场概况
IMS Research全球手机钱包市场研究显示,截止2009年底,全球总手机钱包用户保有量达3.2亿左右(见图)。
研究包括其他重要数据还有:
预计2015年全球手机钱包用户保有量将达8亿;
2009年底,亚洲手机钱包用户占全球总量70%。这主要归因于FeliCa在日本的大规模使用,以及UMPay(联动优势)在中国的推广。
EMEA(欧洲、中东和非洲)是全球手机钱包第二大市场。2009年底,EMEA市场占全球26%,预计2015年将上升至40%。IMS预测增长主要来自银行服务薄弱的非洲地区用户,他们将使用手机钱包来支付货款和服务。
美洲市场的用户数少。2009年底,美洲市场占全球总量5%,预计2015年将达24%。
“手机钱包”是一种可靠的存储个人支付信息的支付工具,它能记录有关借记、贷记、价格和预付卡等详细信息,人们可以通过手机发起和完成金融交易。这包括使用手机实现支付、银行业务、订票、信息传输等功能的技术、应用和服务层面。
亚洲和非洲移动支付市场分析
1、 亚洲
亚洲市场是服务发展的“温床”。2009年底,亚洲手机钱包用户占全球总量68%。这主要归因于FeliCa在日本的大规模使用,以及UMPay(联动优势)在中国的推广。
据报道,中国目前UMPay活跃用户数量超过1亿。自2003年推出以来,UMPay已成功地向客户提供手机钱包、银行短信服务、充值和移动票务等。
随着消费者对技术的信心不断提高,更高价值的服务,比如国际汇款,也已经在亚洲推出。比较成功的项目有:马来西亚的拥有7百万用户Smart Money和拥有5百万用户的DiGi Remit。
2、 非洲
在银行服务薄弱的非洲地区,很多人都没有银行账户。手机钱包已成为广受欢迎的支付方式。有以下两个成功的案例。
2007年2月,移动网络运营商Safaricom在肯尼亚推出基于短信的支付和汇款服务,名为“M-PESA”。起初M-PESA计划向小额贷款人提供通过Safaricom的网络领取和偿还贷款的服务。但经过初步试验之后,决定推出国内汇款和支付服务。2008年12月,Safaricom宣布与西联汇款合作提供英国——肯尼亚之间的汇款服务。M-PESA允许用户在个人之间转账,个人向企业转账,在指定网点提取现金,以及领取或偿还贷款。2009年第四季度,M-PESA的用户已超过860万,日均交易超过200万人次,月个人对个人转账金额超过3.2亿美元,人均月交易金额达37美元。M-PESA已在坦桑尼亚启动,并计划在其他国家推出。
2008年12月,Orange与法国巴黎银行合作,在象牙海岸推出Orange Money。用户不需要银行账号,只需在Orange的授权代理商处开设账户,就可以使用该服务。同时,也没有低存款要求。Orange Money向用户提供的服务有:通过Orange Money账户小额存款和取款、个人之间转账、账单支付等。目前,Orange Money有拥有超过25万用户,并计划今年在马达加斯加、马里和塞内加尔推出。手机钱包为人们带来便捷的金融服务,同时它也在一定程度上促进了经济。
未来5年,手机钱包用户数量将显著增长,从2009年3.2亿,增长至2015年8亿;
成功的产业生态系统是促进手机钱包市场增长的关键动力,移动网络运营商、金融机构、手机制造商、技术提供商以及信用管理服务机构之间都能彼此很好的合作;
在没有银行账户人口数量众多的非洲地区和部分亚洲地区,手机钱包可以帮助改善生活,促进经济繁荣;
许多手机钱包项目从提供小额支付服务开始,当服务顺利开展被广大用户接受时,其他更高价值的服务,如国际汇款,就会被推出。这将不断增加业务收入;
NFC手机供应和性能是移动支付能否获得成功面临的一个重要挑战;
未来5年,使用NFC的手机钱包用户将大量增长,诸如诺基亚、苹果等厂商引入NFC功能手机将促进NFC技术的普及。
相关新闻:【更多新闻】
TE: 连接器 的发展促使智能手机越来越薄
联发科明年推TD-LTE智能机芯片
2012年我国手机市场发展新趋势分析
各大PC厂商发力智能手机市场 转型需软硬兼施