详情页
首页>资料大全>企业资讯
内置TTS芯片SYN6658的wifi无线远程语音播报器
CTI论坛    发表于   2012-10-18

目前,随着现代计算机技术、多媒体技术及网络技术的迅猛发展,一种新型的wifi无线远程语音播报器,彻底了解决这些问题。即可消磨时间,又可增长知识,当然有小朋友的家庭,也是很不错的选择。无论走到哪里,随身携带含语音合成技术的无线远程语音播报器,听小说、听散文,让我们的生活丰富多彩。

该语音播报系统由WIFI模块、按键电路模块、语音合成模块和串行时钟模块组成。主要芯片包括宇音天下公司研发的高端TTS芯片SYN6658,和串行时钟芯片。能够实现显示当前时间和播放语音信息、调整当前时间、设置闹钟时间并且在到闹钟时间后,能够以语音的形式播报出来。

该语音播报系统无需人工录音,可以播报任意的中文文本,自带铃声、提示音、音量可调。WIFI连接无线路由器,如果WIFI的IP地址不好控制,可以利用IP地址虚拟成COM口来控制。可以把每个IP地址虚拟成一个COM控制,也可以所有IP地址虚拟到一个COM口控制通讯。这样只要上位机软件是COM口通讯的都可以不用修改软件可以马上实现通讯。不用为通讯软件要修改成TCP/IP通讯而花时间。每个播报器都有一个IP地址,都可以分别控制。带上无线远程语音播报器,现场就能聆听并捕捉到需要的信息。

例如:在分会场共展出吴冠中版画40幅,每幅画面信息都分配了不同的无线波段,当参观着靠近该图片时,根据图片下方标志的波段,切换到该画面的解说波段,就能通过无线语音播报器来播放该图片的所有讲解信息。“所听声音清晰,对画展有了整体了解。”很多好奇之人尝鲜后说,播报器中绘声绘色的解说方式,拉进了版画和参观者之间的距离,让参观者更易感受生活中的艺术魅力。据悉,这是该分会场首次运用信息化应用技术融入文化中,通过实现对会场库存进行资产信息化管理、单副艺术品移动预警及现场自动语音播报等信息化改造,让原本繁杂的工作变得更加条理化、简单化、以此提高工作效率,降低管理成本。

宇音天下公司语音合成芯片SYN6658的加入完善了wifi无线远程播报系统,不仅是因为语音合成芯片SYN6658的声音清亮舒畅,自然度高,穿透力强,抗噪能力强,同时语调、语速可调,在自然度和智能处理上有了极大的提高,近似真人发声。而且具有文本缓存排序功能,可以保证播报出的内容是按发出者的正确顺序播报出来,100%准确无误,而且保证接收到的所有信息在播报时,相邻两条信息之间没有任何短暂停顿,连贯性很强。避免了因信息的接收顺序错误,而造成重大损失。

语音合成技术是一种让机器开口讲话的高新技术,让很多设备自动化智能化,嵌入了文本转语音技术的wifi无线远程播报器,可以设置很多人性化的温馨声音,让市民的生活更加简洁化,更加智能话。

 

相关新闻:【更多新闻】

CEVA对软件Wi-Fi IP供应商Antcor进行战略性股权投资

联发科技解决方案获选Wi-Fi CERTIFIED MiracastTM认证计划测试平台

频谱更“清洁” 5G WiFi卸载流量压力

博通5G WiFi版图再扩展 千兆无线成现实

标签: 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购