详情页
首页>资料大全>企业资讯
杨骅:中国政府还将增加TD-LTE频谱资源
网易科技    发表于   2012-10-18

网易科技讯 10月17日消息,在2.6GHz频段划归 TD-LTE 之后,中国政府还在考虑将低频段的频谱资源划分给TD-LTE。刚从“2012年世界电信展”返回的TD产业联盟秘书长杨骅在接受网易科技采访时表示,国家正在做协调沟通工作,在TD-LTE正式大规模商用之前,一定会有低频段的的频谱资源支持其商用发展。

“在标准化方面,TD-LTE与LTE FDD基本同步;但在产业化的发展方面,TD-LTE相对滞后。不过,两者的这一差距正在缩小。”杨骅说,数据类TD-LTE终端产品目前已经具备了规模化提供服务的能力,所以中国有必要在世界电信大会期间推动TD-LTE技术及应用的推广。

正是基于这一考虑,中国政府在“2012年世界电信展”期间首次正式公布了TDD频谱规划方案,宣布将2.6GHz频段的2500-2690Hz,全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。

杨骅认为,中国分配充足的频谱资源给TD-LTE,将成为大规模发展TD-LTE根本的保障和基础,也将为TD-LTE在全球的发展注入动力。

“频谱规划的标杆性作用,将在推动TD-LTE全球发展的过程中起到积极效果。”杨骅强调,在世界电信大会期间向全球各国监管机构和产业界宣布中国TDD频谱的规划方案,将有效提振全球产业和市场对于TD-LTE发展的信心,同时也对近期和后续将要规划和分配移动宽带频率资源的国家起到指引作用。

不过,规划为TDD频谱的2.6GHz频段有其局限性。北京邮电大学教授舒华英指出,2.6GHz频段属于微波频段,而微波通信由于频率高、波长短,是直线前进的视距通信方式,遇到阻挡就会被反射或被阻断,这种衰耗会增加运营商未来网络覆盖的成本,对设备商和手机终端厂商的技术要求也会提高。

“从技术原理上看,高频段不利于网络覆盖,但问题的关键并不在此,而在于无线宽带的应用场景。在场景应用上来看,高频谱更适合可视距离内的数据传输。”杨骅解释说,在TD-LTE网络覆盖初期,数据流量的应用场景将主要发生在城市人口密集地区、高度商业化的区域,在这些区域需要较小的覆盖半径,以确保满足用户的高数据流量。

杨骅认为,如果要实现更大范围的连续覆盖,就需要有1GHz以下的频段资源。据介绍,目前国家相关部门正在做协调沟通工作,在TD-LTE正式大规模商用之前,一定会有低频段的频谱资源支持其商用发展。

杨骅同时介绍,频谱资源的整体规划将直接推动TD-LTE系统、芯片及终端产业的发展及成熟。据了解,从2012年底到2013年上半年,TD-LTE终端产品还将以数据卡等为主,2013年下半年将陆续出现TD-LTE智能手机的友好用户测试,但TD-LTE智能手机的真正成熟还要等到2014年以后。(陈敏)

标签: TD-LTE 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购