详情页
首页>资料大全>企业资讯
双核Windows+Phone只是传说,2012年底才能问世
国际电子商情    发表于   2011-10-25

根据一份从微软泄露的产品路线图,Windows的手机操作系统暂时无法支持双核处理器,同时也不支持720P Retina显示屏,直到2012年底才能解决。

 这份路线图,是由一位名为MS_Nerd的人公布,此人是微软揭密博客的作者,经常给出准确的微软内部消息。据说微软将拖到2012年底,才会释放研发代号为“阿波罗(Apollo)” 的Windows Phone 8系统(WP8)。

WP8采用全新架构,将能支持更先进硬件系统(chassis 3)。这使得双核处理器和更加高清屏幕的Windows智能机不再是梦。虽然软件要等到2012年底,但这期间硬件会发展成什么样,恐怕连微软自己也不知道。

当前版本的Windows Phone 7.5,又名芒果(Mango),采用chassis 1.5(近添加了对前置摄像头的支持)。而代号“探戈(Tango)”的系统,会先于阿波罗(Apollo)推出,成为Mango的接班人。预计Tango会在2012年初推出,也就是CES期间,届时将采用Chassis 2规格,并且支持4G LTE。

Chassis 2也盛传将支持480x320分辨率的显示屏,这将是WP平台的台非黑莓风格手机。

阿波罗(Apollo)据称支持1280x720分辨率,而三星早已经在其Galaxy S II HD上达到了这一分辨率。

MS_Nerd还声称Windows Phone系统暂时不会支持NVIDIA Tegra与TI OMAP芯片平台,直到2013年发布的Windows Phone 9才会支持。

微软Chassis指南显示,Windows Phone的SKU是公司的高度机密,由该公司直接管理,这是为了避免出现像Android那样版本混乱的问题。

虽然统一有序的系统规格(Chassis),能确保微软平稳地更新软件,但它也有劣势——支持硬件规格方面落后于其他厂商太多。

 

标签: Windows Phone 双核处理器手机 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY