昨日,英特尔公布的2012年三季度业绩显示,英特尔营收135亿美元,运营利润38亿美元,净利29.72亿美元,同比下降14%。另一家芯片商AMD同样陷入下滑中。而今年全球PC销售量可能出现自2001年以来的首次下降,上游芯片产业英特尔等也无法避免地受到了影响。
未能及时向智能机转型
目前各大PC厂商中,除了联想和华硕的出货量还能保持增长外,惠普、戴尔、宏碁等厂商都出现了大幅度下滑。业界分析认为,导致PC产业出现下滑的原因,一方面是全球经济不景气、部分消费者等待Windows8发布暂缓购买行为,另一方面是大多数消费者转向智能手机和平板电脑等移动互联产品。
在快速发展和残酷的手机竞争市场,英特尔的处境十分尴尬,其在智能手机市场的份额不足1%,远远落后于高通、三星、ARM等公司。随着移动互联网的兴起和明年智能手机临界点的爆发,如果英特尔在接下来两年转型不成功,可能会步诺基亚的后尘,逐步滑向衰落。
有文章分析指出,英特尔寄望于推出超极本,但效果不佳。巴克莱资本9月发布的研究报告显示,在今年第二季度笔记本电脑的总销量中,超极本所占比例仅为5%。由于超极本市场表现远远低于预期,日前多位分析师下调其股票评级,导致公司上周股价创下52周以来的新低。
英特尔还将希望寄托在微软即将发布的Windows 8操作系统上。但是,Windows 8能够在多大程度上提振第四季度PC市场数据,业界普遍认为这仍然是个问题,因为移动互联网是大势所趋,英特尔已经落后很多。
全球PC出货量11年来首次下滑
在经济疲软以及智能手机和平板电脑崛起的双重夹击下,PC市场正在走向衰落。市场研究公司IHS iSuppli发布报告,预计2012年全球PC销售量约为3.487亿台,比2011年下滑1.2%。如果这个数字变成现实,这将是全球PC出货量自2001年以来首次下滑。这样的产业颓势对于业务主要在PC市场的英特尔和AMD而言可能是一个致命的打击。