详情页
首页>资料大全>企业资讯
TDD-LTE被指低频段频谱匮乏
CCTIME飞象网    发表于   2012-10-19

工信部近日宣布将2.6GHz频段2500M~2690MHz,共计190MHz频率资源规划为TDD频谱,加上此前小灵通使用的1.9GHz F频段,TDD频谱资源甚为可观。

除此之外,工信部无线电管理局局长谢飞波表示,后续还会考虑将3.6GHz频段纳入 TD-LTE 的频谱规划之中。

频谱资源的丰富一方面大大推动了TDD全球生态发展,对近期和后续将要规划和分配移动宽带频率资源的国家起到了有力的指引作用,另一层面,也对国内TD-LTE产业注入了强劲能量。

在肯定上述利好的同时,一些专业人士也对TDD 低频段 的缺乏表示出担忧。

中国移动研究院院长黄晓庆坦言,希望更多的无线电频率,特别是700~900M之间的优质频率尽快发放给移动通信使用。

“越高的频段,越会增加网络覆盖的成本,对系统设备和终端的技术要求也更高。”北京邮电大学教授舒华英近日在接受媒体采访时也表示,“和2.6GHz频段相比,目前广电使用的700MHz频谱更为理想。”

和2.6G频率相比,700M穿透性好,少量的基站就可完成大范围覆盖,更适用于组建宏覆盖网络,包括室内室外的大范围宏覆盖。而2.6G频率传输距离不够,组网成本高,更适合于业务密集区的网络覆盖,提供小范围的大容量服务。

相比之下,频率更高的3.6G频谱更适合于TDD家庭基站的建设,相邻家庭基站可以通过选择不同的频点,调整发射功能,减轻相互之间的干扰。

在很多技术人士看来,TDD网络比较理想的组网模式是:用700MHz组建宏覆盖基础网络,2.6GHz组建业务密集区的大容量主力网络,3.6G用于家庭基站、楼宇、业务特别大的区域的热点覆盖。

“700M频段覆盖范围广,可以对高速移动提供好的支持,在2.6G和3.6G没有覆盖的区域和信号不良的区域,可以漫游到700M频段上,如果有高频段网络,则优先漫游到就近的高频段网络。”相关技术人士表示,“通过这种互补,实现TDD网络效率化。”

标签: TD-LTE 低频段 匮乏 电子工程师 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片