详情页
首页>资料大全>企业资讯
业界快串行闪存产品推出+恐将威胁DRAM市场
电子工程世界    发表于   2011-10-26

Spansion公司近日宣布推出业界快串行闪存产品——65nm Spansion FL-S NOR闪存系列。该系列产品拥有较同类竞争方案提升20%的更快速的双倍数据率(DDR)读取速度,以及三倍的编程速度。

“客户对于串行接口的需求,正在从原先的低密度、低成本解决方案向高密度、高性能的解决方案转变。”Spansion公司战略及产品营销副总裁Robert France表示。而这恐怕也正是Spansion推广NOR FL-S系列产品的强大动因。

另外,随着新一代电子产品的迅猛发展,其对尺寸的需求越来越苛刻。该系列产品还大大降低了引脚数,而与此同时,居然还保有66mb/秒之高的读取速度。“这意味着,该产品即改善了用户体验,也给OEM厂商在设计环节中带来便捷。” Robert France先生说道。

“Spansion FL-S系列产品可在某些应用中取代DRAM,从而有效降低成本。”——这是其又一卖点。

Robert France先生解释道:“就拿汽车的油表来说,现在通常都是磁性指针的,而未来如果要做成数字图像的话,就需要很快的读写速度。Spansion FL-S系列产品的读写速度可达到66Mb/秒,完全能满足其30Mb/秒的需求。也就是说,高密度的NOR既能做一部分存储的工作,也将能在读取速度上与一部分DRAM媲美。这便意味着NOR今后可以以更加低廉的成本优势,取代一部分DRAM的应用。”

France先生也特别强调:“我们这款FL-S系列产品通过了各项汽车电子认证。我们可以在一些低成本的车中,实现一些类似油表的应用。所以很受汽车电子厂商的欢迎。我认为该款产品可以在汽车电子这块得到广泛应用。”

除此之外,由于该产品的小巧前端设计、高密度、高可靠性等特点,其还可被用在机顶盒、家庭网关、以及监控摄像头等领域。

Spansion FL-S系列主要特性:

• 128和256Mb容量 Spansion FL-S产品现已提供样片并将于10月投产。512Mb及1Gb密度产品将分别在今年第四季度及2012年二季度投产。

• 工业和汽车舱内温度支持范围-40C至+85C/+105C

• 读取性能提升20%,高达66MB/s的到位执行操作,较同类竞争产品提高超过20%的速度

• 写入速度高达1.5MB/s,是目前市场上SPI解决方案性能的三倍,大大提升了生产吞吐量,同时降低整体成本。

• 芯片擦除及编程速度各提升三倍,显著减少生产过程中芯片重新编程时间。

• 业界标准规格Spansion通用管脚设计

o 16-pin SO封装(300mil)

o 8-pin SO封装(128Mb预计尺寸208mil)

o 8-lead WSON封装 6x8(仅供128Mb及256Mb)

o 24-ball BGA封装 6x8

• 低引脚数简化电路板布局、降低成本、精简许多嵌入式设计外形,将128Mb SPI闪存减至8针。

• 强化的安全功能通过1kByte 一次性可编程(OTP)区域保护客户IP、独立扇区保护、软硬件数据保护。独特的128位ID追踪提供系统认证及更多安全性能。

• Vio范围为1.65V - 3.6V,Vcc范围为2.7V - 3.6V。

• 通用闪存接口(CFI)数据进行配置。

• 业界标准规格128Mb采用3字节输入,256Mb及更高密度采用扩展32位(4字节)输入。

• Spansion FFS:免费提供定制的软件驱动系统及闪存文件系统软件

 

标签: 串行闪存 DRAM市场 Spansion Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY