详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔时代是否已经结束:移动芯片成软胁
电子产品世界    发表于   2012-10-22

   平板和智能手机从PC手中夺走更多的用户,英特尔面临更大的问题。英特尔是的芯片制造商,它曾是PC市场的王者,通过与微软结成“Wintel”联盟,它的利润超高,占据80%的市场份额。但是随着移动世界飞速发展、竞争激烈,英特尔在智能手机领域只占不到1%的份额,落后于高通、三量、ARM。

一些投资者本来对全球经济担忧,他们现在还在问,英特尔天下无敌的局面是否到头了,利润与营收增长是否变得更普通了。

本周二,英特尔将公布新一季度的财报,一个关键的指标就是毛利率,分析师预期为62%。对于小芯片制造商来说,这是让人羡慕的,但在2010年晚期时英特尔毛利率为67.5%,分析师预期下滑趋势会继续。

Destination Wealth Management CEO迈克人·约什卡米(Michael Yoshikami)说:“进入移动,这里的利润率更低,我们很难发现有什么高利润业务是英特尔的。正因如此,我们持有高通股票,而不是英特尔的。”

去年,英特尔股价下跌7%。高通是的逻辑芯片商,它的股价去年增长12%。

英特尔并非一片黑暗。服务器芯片业务占了营收的四分之一,它是高利润业务,随着互联网企业大量建设云计算数据中心,该业务增长迅速。

根据IHS iSuppli的数据,云服务器出货到2015年前每年会增长31%,比整个服务器出货增长快许多。英特尔也间接受益于移动运算,英特尔估计,消费进买600台智能手机、或者120台新平板,就需要增加一台服务器。

但在移动产品和社交网络世界,44岁的英特尔却难有立足之地。

分析师认为,未来几年新兴市场和企业客户会推动英特尔的增长,但增长的速度远不如过去。2011年,英特尔营收预期同比持平,明年增长4%。过去2年,英特尔的年营收同比增长24%。

一个时代的结束

许多科技专家曾表示,PC时代已经结束,因为苹果iPad自2010年推出,打开了触摸平板市场。平板威胁到底有多大,英特尔后知后觉,它将平板视为PC的补充,许多人也这样认为。

但越往后,改变论调的人也越多。分析师们认为,全球PC出货今年会下降,这是2001年以来首次。

为了给PC注入新生命,英特尔力推超级本,它支持触摸屏。但超级本至今仍面临批评之声,因为太贵,制造商的出货不如预期。

9月时,英特尔警告说需求低迷,从而下调三季度营收预期。今年,英特尔推出Ivy Bridge的本意是推动超级本的销售。但一些昂贵的部件,如固态硬盘、触摸屏,使得许多机型的价格达1000美元,甚至更高;分析师却认为超级本想获得 消费者注意力,定价应在600-700美元。

由于价格高,IHS iSuppli将2012年超级本出货从2200万台,降到了1030万台。Longbow Research分析师乔安妮·费妮(Joanne Feeney)说:“PC世界能否有更好的规模经济,让价格降下来,这是可能有效的办法。”

为了确保利润率,英特尔曾暗示不会降价让超级本更便宜。英特尔占有垄断地位,可以对处理器索取高价,与许多竞争对手不同,英特尔既设计也制造自 己的芯片。即使有这样的优势,加上技术改进和规模经济,英特尔如果继续深入移动市场,保持高利润率也会有压力,因为移动产业的芯片售价更低。 D.A. Davidson & Co分析师阿罗科-沙(Aalok Shah)说,智能手机芯片毛利率一般只有50%。Piper Jaffray分析师古斯·理查德(Gus Richard)说:“我们相信后PC时代已经来临,进一步说,120美元英特尔CPU会被25美元ARM CPU替代,因为PC会被平板侵蚀。”

PC增长

许多分析师也说,一旦经济好转,PC销售会上升。IDC说PC出货三季度下跌了8.6%,但仍预期年增长率在2016年前会保持在6.5-7.5%。

微软计划推出平板笔记本混合产品,它用的就是英特尔的处理器,主要瞄准企业客户。

Capital Advisors基金经理钱宁·史密斯(Channing Smith)说:“显然,英特尔股价极为便宜,它有非常有吸引力的派息收入,但股价下跌是有原因的,主要是因为在战略上它错过了移动。”

标签: ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购