如果单以照片来相亲的话,相信很多人都因现在强大的PS而却步。不知这体现了PS大师高超的技术还是证明如今的相亲对象长得…我们不攻击陌生人,但是如果单一图像来说,后期制作的可能性的确很大,但更为强大的是,在监控领域也有PS大师束手无策的事情。
很多人对于视频监控系统并不了解,非消费类的产品自然受到了消费者的排斥,但是你知道吗?如今的视频监控不再以纯"安防"类命名,更多的是融合3C产品。如果你不在乎成本,数码单反能当监控摄像机;如果你不在乎效果,手机都可以远程视讯。总而言之,笔者想说的是,对于监控而言并非你所想象的那么遥远。今天我们就来说一说数码单反和监控摄像机共同的功能-宽动态。
PS大师束手无策宽动态效果谁拿手?
对于宽动态的意义相信很多玩摄影的人都了解,那么在监控领域中,宽动态的功能大致相同,在光线变化较大的地方,监控摄像机通过自感应判定外部环境而选择开启或关闭宽动态效果。对于图像效果自然也就大不相同。
监控摄像机 传感器 与内部结构
宽动态摄像机性能中核心的IC电路是CCD传感器芯片,CCD高感芯片中的输出的信号经A/D转换电路处理后存储到存储器中,高速处理器将影像进行逐行扫描输出,形成全视频信号,当然这其中除了CCD外,任何一个环节也都是至关重要的。
宽动态监控摄像机的必备
宽动态监控摄像机与其他摄像机不同的是,一定采用超感度、大尺寸的CCD传感器,监控摄像机也是高线数数字或模拟设备,能在高反差以及照明突变的情况下,快速做出响应从而获取高清晰影像。
既然宽动态监控摄像机要适应剧烈的明暗光线变化,对于低照度来说也并非寻常标准。以道路监控摄像机为例,监控设备的低照度要在0.01lux,不得高于0.1lux;除此之外,还应具有降噪技术,能够消除动态图像噪点、图像阴影和拖尾现象的功能。
宽动态图像测试:强逆光也ok
说着这么半天的理论数据,对于图像的效果而言究竟怎样呢?笔者模拟了明暗对比较为强烈的环境,通过图像对比,相信大家心中也有了定论。
宽动态开启和关闭下对比
通过上图对比来看,图像主体轮廓和细节都照得清清楚楚,颜色相对接近且密度较为集中的地方,也没有出现模糊的现象。另外,我们来对比一下图像的背景,从对比图示来看,背景蓝色区域也做出了明显的层次划分,为明显的就是淡化了红色显示部分。
其实,对于宽动态效果而言,其目的有二:一则是在明暗光线反差较大的地方,将背景光线变暗提升主体颜色;二则是在强光直射的情况下,完全弱化背景光,突出光源前主体物的轮廓和细节特性。
明暗反差较大的宽动态测试
强光抑制型宽动态测试
宽动态关闭PS能否修复主体细节
对于视频监控图像而言,重要的在于记录时间当时所发生的情景,除了单一的视频截图外,更是看中了视频的连贯性,这样才能更完整地恢复事情的原貌。而照相机则为了将"一霎那"变成"永恒",它所追求的品质和效果而监控追求的是事实。
同样,照相机输出的一张图片大小为3M左右,而一部高清监控生成的单张图像不足1M,图像的大小或者能够说明图像分辨率的细腻程度。如果我们把两张图片做PS处理,相信摄像机的图像失真率会更高。
对于监控摄像机输出的图像能否PS还原,笔者也做了实验。通过下图对比我们可以看出,尽管主体物已经非常清晰,但是从图像效果上来看,远不如原图宽动态开启效果。这是理论上情况。
宽动态关闭(左)ps后与宽动态开启对比:图像有失真现象
宽动态关闭(左)ps后与宽动态开启对比:亮度不足细腻度降低
正如笔者上面所说,监控摄像机看中的图像的连贯性,单一的图像生成的视频,试想下,如果对于车牌识别来说,如果没有宽动态,难不成停车岗厅的工作人员调用视频资料,然后将黑乎乎的图像PS出车牌不行?显然这是何等荒谬的事情。
总而言之,对与宽动态监控而言,PS大师远水也解不了近火,更何况未来的图像动态视频效果。而对于用户而言,宽动态监控有它的优势所在,在车库、停车场等会出现强逆光环境,笔者建议采用具有超宽动态效果的监控设备。