近日,南京市青奥 智能电网 示范区建设正式启动。到2014年,居住在青奥智能小区的市民哪怕不在家中,也可以通过“遥控”来关闭或开启空调、电饭煲、电灯等电器。今年以来,南京供电公司强化技术创新,推广科技应用,科技成果硕果累累。
从4小时到20秒,电网潮流图实现“自动布局”
8月28日,南京智能配电网建设重点工程配电自动化高分通过江苏省电力公司实用化验收,具备“自动布局”功能的潮流图的应用,成为试点建设中一个的亮点。
据了解,传统的配电网潮流图完全依赖人员手工维护,倘若新建一个变电站,不仅需要改接大量错综复杂的线路,而且要充分考虑在原有潮流图“有限”的范围内进行美观合理的布置,一套流程下来至少需要4个小时,甚至可能造成误画或误联。在南京配电自动化试点工程中,南京地区在全国范围内首次实现了城区2200余条配网线路及40000余配电终端的统一建模和自动布局,为配网调控人员提供为全面的信息支撑,显著提升配电网潮流图维护的及时性和准确性。通过“自动布局”功能的有效运用,新建变电站及其配 电线 路的维护从原来冗长的4个小时缩减至短短的20秒。
从0到100%,变压器故障实现“准确定位”
8月20日,南京供电公司检修试验工区变压器检修人员来到110千伏云南路变电站,从2号主变压器旁的变压器故障诊断装置中取出一枚SD卡,将其插入携带的笔记本电脑中,一组反映2号主变压器近期运行温度、噪声、负荷情况等信息的数据表格、图形便显示在电脑屏幕上。
该装置具有安装简单、监测灵敏、在线监测系统与变压器无直接电气连接以及安全可靠等特点,能够实现对变压器内部故障的实时在线监测以及100%的故障准确定位。通过在变压器油箱上安装多组 传感器 ,该装置可实现对变压器油箱顶部、底部、正面、侧面的振动加速度信号、周围环境噪声信号、采样时刻对应的负荷(电流)等的测量与分析。
从70℃到230℃,带电作业实现“高温作战”
8月16日,南京供电公司针对倍容量导线的带电作业工具现场试验取得圆满成功。该研究成果对于提高倍容量导线检修水平,保障倍容量导线线路安全运行以及带电作业人员人身安全具有重要意义。
今年7月,南京供电公司研制出了针对倍容量导线带电作业的屏蔽服、遮蔽罩、遮蔽毯等工具。在本次现场试验过程中,作业人员通过等电位、地电位等方式,对上述专用工具的可操作性开展试验,通过操作位置多点测温,证明工具可安全、长期承受导线表面230摄氏度的高温。