详情页
首页>资料大全>企业资讯
蓝牙也能报警 “玩”出来的火灾报警器
中关村在线    发表于   2012-10-24
如果说起蓝牙,恐怕不少的人都会在脑海中先弹出手机的概念。如果想的再多一点,可能不少的人又会想起娱乐这个词。确实,在当前的应用中,蓝牙大多都是作为数码产品的附加功能出现的。而在不少人的手中,蓝牙也成为了娱乐过程中不可或缺的工具,所以要说蓝牙是“玩儿”的,恐怕没有太多的人会反对。不过,如果我们要说起蓝牙也能当报警器使的话,恐怕再喜欢尝鲜的人也没有几个不嗔目结舌的了吧?

“玩儿出来的”火灾报警器

在我们平时的意识中,玩儿的与用的绝对是毫不相干的。玩儿的基本上就都是玩儿的,而用的永远都是用的。到了蓝牙这,怎么就玩儿出个火灾报警器呢?其实,这还真不是什么麻烦事儿。

“玩”出来的火灾报警器

蓝牙的工作模式

如今,不少人都在用蓝牙,但是真正蓝牙的性质和构造,未必还真是所有人都清楚。在性质上,蓝牙其实是通用型无线信号传输接口及其操控软件的公开标准,是短程无线连接设备的具有较低波形因数的技术规范。它以低成本的近距离无线连接为基础,为已存在的数字网络和外设提供通用接口,从而组建一个固定网络的特别连接设备群,并利用无线电波在两个电子设备之间传送数据或其他数码形式的内容。它的主要目的,是通过一些更简单的小型设备使网络无触不在,无处不用,也可以认为是一种新的网络传输方式。

在结构上,蓝牙系统由无线单元、链路控制单元、链路管理、软件功能四个功能单元组成,其核心技术是由大小都是9mm×9mm的基带和射频晶片组成的微晶片组。基带晶片通过内建的无线通讯协定,进行简单的数码信息处理,让不同的蓝牙产品交换资料;而射频晶片负责发射信号。

我们通常把通过蓝牙技术连接在一起的所有设备称为一个piconet,几个piconet可以被连接在一起,靠跳频顺序识别每个piconet,同一piconet所有用户都与这个跳频顺序同步。其拓扑结构可以被描述为“多piconet”结构,在这个结构中,在带有10个全负载的独立的piconet的情况下,全双工数据速率可超过6Mb/s。而这也为蓝牙的大容量信息传输提供了非常重要的技术基础。

蓝牙火灾报警器的工作方式

由于在通过蓝牙连接的一个piconet中,所有设备都是级别相同的单元,而且都具有相同的权限。所以在piconet网络初建时,我们可以讲报警控制器设为主要设备,火灾探测器设定为辅助设备。在工作中,因为蓝牙可以支持三种节能的工作方式,而且保持模式也适用于连接多个piconet以及温度 传感器 ,探测器等低耗能的设备。

蓝牙已经深入到更多的领域(图片来源影设计)

因此在平常的应用中,我们可以只将设备设为简单的监控模式,即只启动设备内部的一个计数器。而当某个传感器感受到火灾的信号时,处于待机状态的报警装置便会被激活,火灾探测器监测到的火灾信息由基带晶片分析处理转化成电信号后,通过射频晶片传送给报警控制器,此后有线工作方式一样,由控制器集中判断、处理、运算并确认火灾后,进行相应的报警与控制工作。

也就是这样的一个工作方式,使更多作为娱乐工具出现的蓝牙,也肩负起了火灾报警的“正事”。蓝牙火灾报警器的优势

其实对于蓝牙火灾报警带来的改变说,它的优势主要体现在工作的性能上,即传输的距离以及工作的质量,便利性等等。

由于蓝牙采用更加开放的的2.4GHzISM频段,而在这以频段中,由于应用的对象主要是工业,科技以及卫生领域,所以在使用中,省却了去公安部门备案的繁琐。使我们的系统搭建更容易。另外,在跳频扩频技术的支持下,蓝牙报警器的应用频段可以划分出将近80个的可用频点,可以根据系统的主单元确定每秒钟1600下的工作频率,从而在这个频率下,可以使设备拥有更强的安全性和抗干扰力。

各种各样的防盗控制设备

也许有的人会认为,蓝牙在传输中仅仅10米左右的传输距离,又能帮上我们的多大忙呢?其实,尽管蓝牙设备的自身工作能力确实有限,但是在经过增强设备的处理后,蓝牙的传输能力便可以提升至原有距离的十倍左右。这样的工作范围不但解决了蓝牙设备传输距离的限制,同时也可以很有效的避免其他电子设备的干扰,提升系统的安全性。

在当前的火灾报警器中,大多还是以红外报警设备的应用为主。不过,与蓝牙设备相比,红外设备在工作中还是有着更多的限制性条件。比如说,红外线难以穿透建筑物实现工作,而蓝牙则可以穿越墙体实现正常的监测。而在信号的接收上,红外报警装置则要求两个接口必须正对,而蓝牙不但没有类似的限制,反而还可以支持点对多点间的信息传输。而在对外的兼容性上,蓝牙设备也可以与全球网络相连,实现更广泛的信息共享。

从这些方面来看,蓝牙报警在领域中的应用也有着比传统设备更为可观的前景。

玩儿出来的收获,也有玩儿出来的隐忧

对于安防应用来说,蓝牙在不经意间给我们带来了巨大的收获。但是,它同时也给我们带来了巨大的隐忧。而这种隐忧主要还是来源于安全性上的顾虑。

从功能和工作方式上来讲,蓝牙几乎复制了我们互联网络的工作方式。但是由于没有相应的应用规范,所以蓝牙在应用的方式上,还是相对分散和混乱的。而这无疑也给一些黑客带来了不小的机会。我们可以蓝牙的主要工作方式——设备配对为例。在应用中,配对是蓝牙设备为主要的工作方式,而这也是容易被黑客入侵的一个环节。对于配对过程中的保护,则交由密码来完成。如今,蓝牙密码的设置还没有一个明确的规定,用户的密码分布也是长短不一。据了解,一个四位密码只需要不长的时间便可以被高端软件破译。在这样的情况下,我们的安全防护又来靠何约束?

生活中各类的报警部件

除此之外,设备的成本、配对下的病毒风险,也阻碍我们应用的主要原因。由于当前蓝牙设备在整体的应用上还更多的在私人通讯上,所以在行业上还没有出台太明确的应用规范,使用上总体还是很混乱的。而这也一定程度上阻碍了蓝牙在安防领域的应用。

从蓝牙的发展程度来看,如今在安防的应用可以说是超前的。不过,这种超前并不是没有希望的冒进。从技术上来看,它确实是我们现有技术的强劲补充,甚至也拥有着非常可观的明天。所以,尽管在当前就对蓝牙报警进行大规模应用的话多少有些不现实,不过,这依然不能阻止我们对蓝牙报警技术未来的美好期待。

标签: 传感器 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购