详情页
首页>资料大全>企业资讯
莱迪思推MachXO2系列超低密度FPGA控制开发套件
中国电子网    发表于   2012-10-24

莱迪思半导体公司近日宣布推出MachXO2™系列超低密度 FPGA 控制开发套件,适用于低成本的复杂系统控制和视频接口设计的样机开发。新加入了MachXO2-4000HC器件,包括4320个查找表(LUT)的可编程逻辑和222 Kbit片上存储器,满足了通信、计算、工业、消费电子和医疗市场所需的系统控制和接口应用。

工程师们可以将MachXO2控制开发套件用作一种低成本、全功能的开发平台,用于系统控制功能的开发,如电源定序和监控、复位分配和数据记录。该套件带有内置的DVI和7:1 LVDS(Camera Link)视频输入和输出 连接器 ,也是视频接口和处理设计的理想选择。控制套件通过在每块板上提供更多的 传感器 、执行器和指示器来满足复杂系统的控制和接口需求。MachXO2-4000HC器件的可编程逻辑和片上存储器还能实现高质量的图像处理和缓冲,适用于低成本视频应用。

该套件提供了其他丰富的内置系统资源,工程师可以用它来构建实际系统样机的数字和模拟控制、人机界面(驻极体麦克风、扬声器/耳机、LED)和各种接口(USB 2.0、microSD、GPIO)用以连接到外部设备和系统。工程师可以访问板上的莱迪思Power Manager II POWR1014A模拟/数字电源监控器和时序控制器、4 MB SPI闪存和256MB LPDDR SDRAM存储器。

莱迪思企业和产品市场部高级总监Brent Przybus 说道:“客户正在使用MachXO2系列器件来处理越来越多的系统接口,并利用低成本、低功耗的可编程特性实现智能系统控制。控制开发套件简化了这些系统的样机设计,并演示了其在严苛的市场要求下,在各种系统控制应用中的使用。”

参考设计和易于使用的开发套件

为了缩短开发周期,莱迪思提供了超过35款流行的参考设计和IP核、一块低成本的接口板,还有易于使用的Pico和控制开发套件,适用于使用MachXO2 FPGA的成本敏感的超低密度设计。使用控制开发套件中预载入的控制Soc设计,工程师们可以使用包含的Power Manager II POWR1014A器件和8位LatticeMico8™软微控制器在几分钟内测试电路板控制功能,如电源定序、复位分配、电源监控和数据记录,这将为他们之后的设计探索提供一个良好的出发点。

定价和供货情况

MachXO2控制开发套件现在即可购买,建议售价为189美元。所有MachXO2 FPGA完全符合量产标准,并已从2011年起开始出货。

标签: 连接器 传感器 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购