据消息,飞思卡尔半导体12轴Xtrinsic 传感器 集线器平台可提供高级传感器融合功能,此平台已通过Microsoft®认证,可满足其基于Windows® 8 操作系统的便携式设备的要求。该解决方案日前已被集成至主要制造商推出的基于Windows 8 操作系统的下一代超级本和混合式PC中,并计划于本季度末发布。
ABI Research 预测,在未来五年中,更多基于MEMS的传感器将被用于智能便携式设备。截至2017年,智能手机中MEMS传感器的收入预计将达到44亿美元,媒体平板电脑的收入将增长至接近8.35亿美元。
飞思卡尔副总裁兼传感器和致动器解决方案部门总经理Seyed Paransun说:“微软 Windows 8操作系统进一步扩展了功能,能够以PC的计算能力运行智能手机和平板电脑应用程序。飞思卡尔已经做好准备,借助Xtrinsic技术,为这些快速增长的市场领域提供强有力的支持。”
飞思卡尔面向Windows 8的12轴Xtrinsic传感器平台是一个全面的解决方案,由关键的硬件和软件组件组成,支持设计者快速、轻松地开发更智能、更精确的便携式设备。微软认证帮助确保用户将体验到即插即用的解决方案,降低集成复杂性,并加快上市时间。
面向Windows 8的飞思卡尔12轴Xtrinsic传感器平台包括一个3轴加速计、3轴磁力计、精密测高仪、压力和温度传感器、模拟环境光传感器和选择兼容的陀螺仪。飞思卡尔的ColdFire+ MCF51JU128VHS微控制器可作为传感器集线器,提供传感器数据采集、计算能力和主机接口功能,提供与Windows 8要求相符的传感器融合。该平台利用了每个传感器各自的强大功能,将环境输入(例如运动、位置和环境光)合成为更精确的输出,从而通过更加可靠和敏感的设备增强用户体验。这些传感器融合任务从主机处理器分流至飞思卡尔传感器集线器,从而实现了可定制程度更高、更高效的解决方案,延长设备的电池使用寿命。
定价和供货
飞思卡尔提供包含Xtrinsic MMA8451Q加速计、Xtrinsic FXMS3110CDR1磁力计、Xtrinsic MPL3115A2精密测高仪的RDFXWIN8USB板卡,以及其他传感器和专用MCF51JU128VHS 微控制器,并补充了一个全特性、符合Windows 8要求的软件库,以实现全面的传感器融合。RDFXWIN8USB预计在2012年第4季度开始供货,价格为199美元(USD)。