详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国移动TD-LTE网络铺路加速
中国证券报·中证网    发表于   2012-10-24

早于其他两家运营商,中国移动于22日收市之后公布了三季报财务数据。延续上半年业绩疲软的局面,中国移动第三季度实现净利约311亿元,较去年同期的306.78亿元增长1.38%,环比今年第二季度的344亿元下降9.6%。这一业绩表现也预示着中国移动今年的盈利增长面临压力。

尽管中移动这份三季报并不够亮丽,但是资本市场似还比较满意。23日中国移动股票价格上涨1.06%,收85.45港元。对此,有分析师认为,3G时代,市场对中国移动的业绩增速下滑早有预期,因此对于公司三季报的业绩表现并不意外。而近期TD-LTE建设进程频频较快的消息令投资人认为,中国移动未来有可能实现反击。

23日,中国移动启动2012-2013年OTN传输设备集中采购招标,包含10G/40G/100G等多个层面,提前铺路TD-LTE网络意图明显。

全年业绩承压

“目前中国移动正在商讨如何提高全年利润指标。”有消息人士传言,中国移动前三季度的业绩创下公司自成立以来的增幅新低,近期市场传言中国移动决定增加今年利润目标。也就是说,在第四季度公司业绩需要大幅提升。

前三季度中国移动实现营业收入4086亿元,同比增长6.4%;股东应占利润为933亿元,同比增长1.4%。而在上半年,公司录得622亿元盈利,同比增长1.5%。也就说,在第三季度,中国移动的业绩环比出现了下滑。

促使业绩下滑的主要原因是,公司依靠传统语音业务增长难以持续。在用户增长方面,截至2012年9月30日,中国移动用户总数达6.9851亿户,其中3G用户总数仅7560万户。前三季度中国移动客户数净增4894万户,月均净增用户数为543.78万户。第三季度当季用户增长1551万用户,与去年同期净增2350万户相比增速下降明显,与上季度净增1588万户相比下降2.3%。

在正常情况下,业绩环比下降的趋势在四季度或仍持续,全年实现业绩增长的压力较大。但近日有传言称中移动于近日决定提升2012财年利润目标,计划新增100亿元,使目标利润达到1358.70亿元以上。对此,中国移动方面并未证实。

加快TD-LTE建设

不过,在中国移动不够理想的三季报中也能发现不少亮点。在数据流量方面,中国移动前三季度无线上网业务总流量为6260亿MB,其中,移动数据流量为2001亿MB,占比约32%;WLAN业务流量为4259亿MB,占比达68%。

更重要的是,中国移动推动的TD-LTE网络建设已经提速。日前工信部公布中国2.6GHz频谱的规划方案,2500-2690Hz全部划归TDD频谱,消除了厂商们投身TD-LTE的担忧,实现国内TD-LTE网络和国际标准对接,并支持国际漫游。

在TD-LTE频段划归的同时,中国移动加快了TD-LTE试验网建设和试验城市布局。2013年中国移动将建设超过20万个TD-LTE基站。此外,中移动公布的首次TD-TLE大规模招标份额显示,华为、中兴份额分别为25%、22%,总共有9家厂商入围,没有出现价格战的情况,低报价也能保证盈利,调动全产业链开展LTE建设的积极性。

兴业证券研究报告指出,明年规划建设的20万个TD-LTE基站,加上TDS 6期13万个基站的建设规模,明年无线基站建设有望超过2009年3G建设规模,规模空前。中移动此举意在2014年4G牌照发放之前实现35万个以上的TD-LTE基站覆盖。

23日,中国移动正式向各大设备商发出标书,启动2012-2013年OTN传输设备集中采购招标,包含10G/40G/100G等多个层面。据业内人士介绍,未来TD-LTE网络的压力增大,现有10G和40G的技术平台只能缓解眼前压力,因此中国移动已经提前布局100G骨干网建设,且已开始2年多。由于100G骨干网建设成本较大,技术有待完善,短期内难以大规模开展,但中国移动提前铺路TD-LTE网络的意图明显。

 

相关新闻:【更多新闻】

TD-LTE频谱确定 商用迈出关键一步

TD-LTE芯片面临多模多频挑战

TD-LTE网络优化提上日程

Verizon LTE流量占比达35% 明年推LTE语音服务

 

标签: IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购