详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国移动开通中西部个TD-LTE基站 成都率先迈入4G时代
四川在线    发表于   2012-10-24

据相关消息人士透露,23日凌晨,随着成都移动在东区音乐公园成功开通个 TD-LTE基站,备受关注的中国移动4G网络终于在成都落地开花,成都也由此成为中西部地区率先迈入4G时代的城市。

年底建成首个体验区,明年三月前建站1000个

测试数据显示,经过优化后现场下行平均速率达到40Mbps,上行平均速率达到18Mbps,数据测试良好,基站运行稳定。据透露,在完成首个东区音乐公园基站的开通调测后,今年12月之前,成都移动还将在东区音乐公园陆续开通数个基站,建成4G网络体验区,供客户体验和感受4G网络的畅快。今年8月,成都被确定为第二批国家4G试点城市,也是中西部地区的城市。按照规划,明年3月底前将建成1000个4G基站,重点完成对机场高速、南延线、一环路以及地铁1、2号线等重要区域的TD-LTE网络覆盖。届时,成都市民便可感受到4G网络带来的畅快体验。据了解,此前,中国移动启动了上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门六城市TD-LTE规模技术试验网建设,今年又新增北京、天津、青岛、沈阳、宁波、福州和成都七个试验城市。预计到2012年底,中国移动将建设超过 2万个TD-LTE基站,覆盖1亿用户,并计划在深圳、杭州、广州等城市启动TD-LTE试商用。随着成都地区TD-LTE基站建设的不断深入和发展,通信传播速度将大幅提高,在为百姓生活提供便利的同时,必将提升成都基础设施水平,进一步改善成都的投资软环境,加快西部经济核心增长极的建设步伐。

网速为3G的几十倍,下载700M影片仅需2分钟

据了解,由中国主导开发并拥有核心基础专利的第四代移动通信技术TD-LTE,是被国际承认的4G两大标准之一。4G,即第四代移动通信及其技术的简称,4G网络能以100Mbps的速度下载,这一下载速率是目前大家所熟悉的3G网络的几十倍,上传的速度能达20Mbps,几乎满足几乎所有用户对于无线服务的要求。因此,业内专家这样描述4G时代:“TD-LTE环境下,下载一部40G容量的蓝光3D影片不到2小时,现有的4M有线宽带大概需要一天;下载一部2.8G的大英百科全书仅需8分钟,一部700M的片子仅需2分钟,一首7M的高品质歌曲不到1秒!”

对于广大市民来说,TD-LTE的到来,不仅带来更快速的网络,更增添了丰富的应用。采用TD-LTE技术,通信时延大为降低,使得提供实时交互型业务成为可能;TD-LTE更高的带宽使得提供移动宽带类业务、物联网业务成为可能;TD-LTE可以使用户永远在线,使得实现Push业务成为可能,打破了传统通信网络带来的性能和业务开通瓶颈。人们的生活水平和生活方式将会产生很大的变化。未来的4G通信将使我们不仅可以随时随地通信,更可以双向下载传递资料、图画、影像,当然更可以和从未谋面的陌生人网上联线对打游戏。

 

相关新闻:【更多新闻】

中国正在加快脚步迈向4G网络

TD-LTE频谱确定 商用迈出关键一步

英政府联合华为研究5G技术

TD-LTE芯片面临多模多频挑战

标签: IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购