详情页
首页>资料大全>企业资讯
晶圆厂产能利用率下滑
DIGITIMES    发表于   2012-10-24
进入传统淡季,PC、NB及消费性电子需求不振,又进入供应链库存调整阶段,上游晶片商的投片量也下滑,据市调机构Gartner预估,全球晶圆厂的产能 利用率 会在2012年底下滑到80~83%左右,预计2013年底前才可望缓步提升至约87%。而先进制程的产能利用率则会在2012下半年回升到87~89%,2013年将进一步增为90%至93%。
晶圆代工龙头台积电进入第4季,整体产能利用率也下滑至80%左右,先进制程28奈米仍供不应求,持续满载;40奈米制程则由于联发科在大陆智慧型手机市场需求热烈,投片量成长,仍维持在90%高档。

Gartner估计,至2013年,尽管库存调整期看似将告结束,但整体市场的疲乏不振仍持续抑制产能利用水准。虽然先进制程持续供不应求,但仍不足以带动整体产能利用率回升至期望的水准,且记忆体厂商为了使产品价格恢复,选择控制甚至减少产量,也让 晶圆厂产能 利用率未能提升。






标签: 晶圆厂产能 利用率 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购