在医疗电子领域,由于对设备的精密度及可靠性有着至高的要求,其对数据 转换器 性能的要求也越来越高,要保证医疗设备在高速处理信息的同时保持数据的完整性。TI(德州仪器)近年来通过多起收购,逐步增强了其在模拟业务中的优势,在医疗电子领域也推出了独具优势的系列产品。近日,有幸采访到了TI高性能模拟高速产品市场经理Chuck Sanna及TI高级战略营销经理Noman Rangwala,他们对数据转换器市场的趋势以及其在医疗电子领域中的技术发表了一些看法。
左TI高级战略营销经理Noman Rangwala, 右TI高性能模拟高速产品市场经理Chuck Sanna
TI目前在全球数据转换器市场处于怎样的地位?
数字转换器是一个巨大的市场,据Databean统计,2011年数字转换器市场可以达到33亿美元。到了2015年,仅仅ADC一项就与今年的整个数据转换器市场持平。TI通过获得市场份额,在市场上将赢得更多的立足点。
据市场调研公司Databean的数据显示,全球模拟组件市场达420亿美元。2010年底,TI本身占其全球14%的市场份额。在收购国家半导体之后,市场份额增加至17%。模拟市场是一个非常分散的市场,其中47%的市场都被那些不到3%市场份额的公司占据。对TI来说,这样分散的市场则是增加市场份额的绝好机会。
2001年收购Burr Brown之后,TI只占全球市场份额的12%。在2010年底,TI占数据转换器市场22%的份额,即过去的10年里TI平均每年在这个数十亿美元的市场上增长1个百分点。TI在关键市场做了很多有针对性的工作:在通讯领域,TI针对亚洲、欧洲和美国的通讯设备厂商获得了很多高速业务。在精密方面, 针对的是工业流程控制和医疗设备,包括ECG以及医疗影像设备。
TI在数据转换器市场的优势表现在哪些方面?
TI在过去的10年里做了很多关于模拟方面的投资,例如通过收购增强了其在模拟领域的地位。10年前,TI对Burr Brown 的收购非常成功。 另外还有一些补强收购,如对Graychip的收购为TI的产品组合增加了通讯系统高速转换器。对 Innovative Design Solutions的收购则给了TI很好的高速模拟IP。近对国家半导体的收购,进一步增强了其丰富的模拟产品,TI获得了很多优秀的LED驱动和电源产品。TI每年发布约600个新模拟产品。如果去掉晚上,周末和假期的时间,TI平均每天会有2.5个全新产品诞生。因此TI永远在为客户提供丰富的模拟解决方案产品组合。
TI 还投资了很多全新研究项目,如在Kilby实验室, 投入了很多新想法,对其进行研究并取得研究结果,后成为产品。另外,还在如Solar Lab、LED Lab、Motor Lab等实验室进行仪器方面的研究。在Motor Lab, TI 不仅进行硬件方面的研发,还进行更高效的算法研究,以生产更高效的电机。所以在电机控制方面,不仅在硬件方面有投入,软件方面也不放松。TI 并不单单生产通用器件,在过去2年里还建立了针对专门市场的生产线,如智能电表、电机驱动、piezo haptics驱动、LED照明业务等。这些业务都专注于特别的产品市场。
当然TI 的支柱就是产能,在过去2年半的时间里投资了非常大的产能。如将RFAB加入到整个产能里,它是世界上个模拟设备的300毫米生产线。另外,对成都晶圆厂和日本Aizu晶圆厂的购买增加了200毫米模拟器件产能。这些收购同时也增加了工具,200毫米工具被运到TI其他晶圆厂使用,如达拉斯的晶圆厂。TI 还增加了全新的Clark组合/ 测试设备 。而且在组合/测试设备上还会投入巨资,会有400个全新的测试仪投入使用。这些全新的厂房和现有厂房的新增设备可以帮助客户生产全新的产品。
TI收购国家半导体,对于TI来说带来哪些优势?
国家半导体加入TI,意味着TI 可以为客户做更多服务。现在TI 有更强大的设计和开发力量,业界的模拟设计团队来设计新的、独特的产品来解决客户的问题。这同时也增加了产能,TI 有2个新的晶圆厂和一个组装/测试厂房,一共增加了超过4百万平方英尺的产能。
此外,TI 在已经很丰富的产品组合上增加了更多的产品。TI 为客户提供近45000种可订购模拟器件产品,拥有世界上的模拟器件目录。从产品组合意义上来说,他们都不会重叠,反而非常的互补。例如,在高速领域,国家半导体有高速的能力,TI也有高速能力,但是国家半导体团队针对1GSPS或更高。而TI 针对的是高分辨领域,12- 14-15-位,从65MSPS到500MSPS,接近1GSPS。产品组合互相配合,TI生产高分辨,而国家半导体生产非常高速的产品。
TI 有更多的工具和支持,行业内的销售和应用工程师团队,10倍于国家半导体之前的团队规模,这意味着从国家半导体获得的那些非常好的产品在今后会获得于之前10倍的曝光率,因此现存产品会有更大的成长空间、更多的机会、更好的产品组合,使用TI的产品能更轻松地评估和设计。
数据转换器在医疗设备领域的机遇在哪里,TI将如何把握?
就数据转换器而言,医疗产业是一个不断增长的市场。在将温度、图像和声音转换成患者监控和诊断过程中处理和使用的数字信息时,我们就必须要使用高速数据转换器。特别是对于10 比特及精度要求更高的设备来说,医疗成像设备呈现出一个快速增长的市场机遇。三个主要细分市场包括超声波、磁共振成像 (MRI),计算机断层扫描术 (CT),以及正电子放射断层扫描术 (PET)。技术进步带来了更快、更高精度的成像,以及更高的患者安全性。
在ECG领域,TI ADS1298系列产品改变了其传统概念。之前的ECG都是分立的,但是现在利用TI高度集成的模拟产品,如2通道、8通道产品,基本涵盖了ECG的所有产品。在医疗保健成为世界一大热点的时候,TI帮助使医用设备向便携式方向又推进了一步。目前,TI已开始了下一代产品开发的脚步,力争生产出更低功耗的产品。
TI在ECG领域的下一代产品的性能有哪些提升?
下一代产品会在功耗方面更优秀,将成为功耗优化后的下一代产品。而且生产出更多互补的产品,8通道产品非常稳定的针对医疗方面的产品。所以SVA的下一代产品会从通道、功耗和便携式方面做出努力,能够为市场上的任何客户提供解决方案。结合了全部SVA与TI的产品组合后,将会涵盖全部市场。另外,TI的下一代AFE 可能是3通道的,更低功耗的产品应用于便携式ECG。
在医疗领域,ECG、超声、脉冲血氧计,这些高性能产品都在向便携式方向发展。要求在性能与功耗上高度结合,两者都很重要。TI 致力于推动在这个领域的前沿技术。