详情页
首页>资料大全>企业资讯
芯片制造商ARM季报后连续两日大涨
OFweek电子工程网    发表于   2012-10-25
  • 北京时间10月24日, 芯片 制造商 ARM 盘前发布季报后连续两个交易日大涨,截至21:43,其股价涨5.23%,报32.82美元。周二其股价收涨10.9%,报收31.19美元。

    ARM季报显示,得益于 智能手机 和 平板电脑 的强劲增长以及版税的增长,公司整后的税前利润为6810万英镑(约合1.09亿美元),同比增长22%,高于分析师预期的6740万英镑。营收为1.446亿英镑(约合2.28亿美元),同比增长20%,高于分析师预期的1.4亿英镑。

    公司CFO斯科尔称,第三财季,被用于大多数平板电脑和智能手机中ARM的节能芯片销量很好;高端的Cortex-A表现尤其强劲,占到了整体出货量的9%,高于一年前的5%,占到了版税收入的35%。

    摩根士丹利分析师称,在行业内其他厂商处于下滑之际,ARM版税营收却继续增长。摩根士丹利给予ARM股票“增持”评级。摩根士丹利分析师还认为,ARM的第四财季指导性预期有些保守。

  • 标签: ARM 智能手机 平板电脑 芯片 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购