iPad 3 中的低功率处理器真的遭到了不少用户的诟病,不过许多问题终于在iPad 4 的更新中得到解决。苹果称 A6X 芯片在CPU和GPU任务处理方面比 A5X 芯片要快 2 倍。A6X 还改进图像信号处理器,这样与图像处理相关的任务,比如成像稳定、脸部检测以及降噪等可以处理的更快更好。
苹果一如既往没有向我们详细介绍 A6X 处理器,但可以确定的是它同样使用定制 ARM 核心,基于 armv7s 架构,使用 32nm 制作工艺,这也是为什么 iPad 4 电池续航可以和 iPad 3 一样都是 10 小时。
外媒 Ars Technica 对 A6X 芯片进行更为详细的分析。他们认为 A6X CPU 主频为 1.5GHz。另外 GPU 任务处理速度加快,意味着图形处理器也获得了更新。因为 iPad 3 和 iPad 4 的核心数任然是相同,那苹果只能通过使用新一代 PowerVR 核心或增加时钟频率的办法来提高性能。
至于苹果是通过哪种办法来实现的,Ars Technica 认为苹果不可能使用新一代 PowerVR核心。因为根据目前所知的已发布的处理器中,仅有一款使用 PowerVR Series6 设计,而且直到 2013年 这款处理器才会有样本货出现。鉴于 A6 芯片在上个月才正式发布,所以可以肯定苹果仍使用 SGX543 核心。
苹果介绍A6X处理器为 4 核心显示—与 A5X 相同,因此很明显苹果增加了时钟频率。A5X GPU 的时钟频率为 250MHz,那么在 A6X 中这个数字应该增加至 500MHz 。另外报道猜测 iPad 3 的异常发热现象是 A5X 芯片引起的,使用新的32纳米A6X芯片则可以解决这个问题。
从上述关于 A6X 芯片的分析,目前已经下架的 iPad 3 或许当初只是苹果的一个权宜之计,确保他们在硬件方面不会了落后与竞争对手,而且不打乱一年一更新的循环周期。这样苹果 在6 个月之内再对这款产品进行更新自然是没有任何问题了。