详情页
首页>资料大全>企业资讯
Pericom推出以太网交换机实现低功耗、高性能
我爱方案网    发表于   2012-10-29

导读:百利通半导体宣布:继续面向各种平台的先进需求推出新产品,这些平台包括采用了主要CPU厂商芯片组的移动设备、服务器、网络产品及嵌入式芯片组,支持多种应用的高性能信号调节。

这些新产品支持多种应用的高性能信号调节,如像以太网交换机等较高端平台中可达到10/40Gbps的以太网速率。针对如超级笔记本电脑和平板电脑 的移动平台,其它新产品还为SATA3/SAS2提供极低功耗的信号调节功能。此外,“业内先进”的产品可以在外部视频监视器被移除时感知,并为降低系 统功耗而关闭视频驱动器,这样既可延长电池使用寿命,又帮助平台赢得能源之星和协议一致性测试认证。

“我们新推出的产品在移动、服务器、存储、嵌入式、网络平台等实际应用中,提供了降低能耗和解决高速串行信号完整性问题的解决方 案,”Pericom总裁兼首席执行官许志明(Alex Hui)表示。“我们和广大的客户及芯片厂商合作伙伴紧密合作,为平台设计者提供的产品性能和效益。”

Pericom高速、高性能 ReDriver产品组合的成员是两个10Gbps的信号调节产品,且为在服务器、存储、网络连接和嵌入式等平台中高性价比地延长10Gb以太网的 PCB线径进行了优化,以提高性能和效率。这两款ReDriver都支持4个线道的10Gbps数据传输速率,使40GbE (4x10GbE) 通道的线径能够高性价比地延长,并且可以提供交替型(已配对)和直通引脚两种版本供选择。

Pericom的SATA3和SAS2 ReDriver系列的两种低功耗新产品都是6Gbps的信号调节产品,并为单一线道移动计算应用而进行了优化;当SATA或SAS端口没有被使用而 处于重要待机模式时,只消耗“行业低”的15微瓦功率。这对于延长电池寿命至关重要,是说明Pericom如何与系统设计师合作来降低功耗的一个典范。

两款新的视频监视器传感 开关 支持从一个VGA信号源来监测监视器,它们消耗极低的功率(<200uA),其中的一个产品提供额外的符合 VSIS的1:2多路复用开关。在一个典型的移动平板电脑或笔记本电脑平台中,该产品可以通过在不需要时关闭视频驱动器来显著地节约系统电池电量(大于 100mw)。

Pericom目标平台的出货量呈现健康增长势态,未来3年中平板电脑销量将增长56%而达到2.22亿台;PC和笔记本电脑销量将达到5.28亿 台,增长率达31%(来源于IDC,2012年6月)。10Gb以太网的端口出货量将有90%的强劲增长,到2015年将达到3800万端口。到2013 年,在服务器、网络、嵌入式领域,10Gb以太网端口出货量将超过1Gb出货量(来源于Crehan研究,2012年3月)。

供货:

• PI2EQX8814A – 4线道10Gbps ReDriver--现在可以提供样品并已量产。
PI2EQX8814A-F – 4线道10Gbps ReDriver(直通引脚)--将在2012年10月提供样品并量产。
• PI3EQX6801, PI2EQX6811 – 1线道SATA3/SATA2 ReDriver—现在可提供样品和设计工具包。PI3EQX6801 – 现已量产,PI2EQX6811 – 2012年第四季度开始量产。
• PI3VST01 - 视频监视器 传感器 ,PI3V724 –带有VGA转换的视频监视器传感器--现在可以提供样品和设计工具包,2012年第四季度开始量产。
预计售价:(以10000片为一批 的OEM订量的单货物价格)
• PI2EQX8814A, PI2EQX8814A-F -4线道10Gbps ReDriver--$6.81
• PI3EQX6801, PI2EQX6811-1线道SATA3/SAS2 ReDriver--$1.15
• PI3VST01–视频监视器传感器--$0.45
• PI3V724 –带有VGA转换的视频监视器传感器--$0.93

标签: 传感器 开关 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购