详情页
首页>资料大全>企业资讯
ICBC选择NXP SmartMX2微控制器芯片提升安全性
中国电子网    发表于   2012-10-29

恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)日前宣布中国工商银行(ICBC)选择其SmartMX2高安全性微控制器芯片来加强自身银行卡的安全性和性能。新型芯片卡将支持双界面接口,从而在单一芯片上同时实现接触式支付与非接触式支付。

SmartMX2的高性能意味着银行卡将提供超凡的用户便利性以及交易速度,在一张卡上就能集成银行的多种应用,比如:额外支持公共交通票务、提供物理访问或政府身份证。它们还将与全国范围内快速部署的非接触式基础设施全面兼容,因为这些基础设施几乎都基于恩智浦的技术、并严格遵循国际通用标准而建。中国工商银行计划于2013年推出新卡,旨在提高安全性、提升产品性能并降低欺诈率。

除银行借记卡或信用卡之外,恩智浦SmartMX技术还用于电子护照、市民卡、电子医疗卡或电子身份证、公共交通或NFC移动设备等电子政务应用,是端到端安全系统的有机组成部分。恩智浦已售出10亿多枚SmartMX芯片,在102个使用电子护照系统的国家当中,有86个国家都在应用SmartMX芯片。

恩智浦半导体安全卡事业部副总裁兼总经理Ulrich Huewels表示:“由于安全和性能是ICBC金融IC卡项目的两大关键指标,在评估了国际和本地的供应商后,ICBC终选择了我们的解决方案。我们的SmartMX2技术具有经过第三方权威机构验证的高安全性,以及业界的交易速度。该项技术确保能与全世界的POS设备和ATM相互兼容,因而提供了市场上安全和性能的组合。”

基于值得信赖的安全性、完整的产品组合以及的非接触式性能表现,恩智浦目前成为全球智能识别市场领域(如交通票务、电子政务、门禁、基础设施、RFID/认证、支付和NFC)的。恩智浦面向整个智能识别市场提供端到端解决方案,为客户实现更智慧生活开创值得信赖的解决方案。

2012年CARTES展览会(11月6日至8日,巴黎)的参观者可在专为身份认证和安全交易而开发的多个解决方案中目睹SmartMX技术(展厅4,展位号4J 035)。

标签: 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续