详情页
首页>资料大全>企业资讯
NFC芯片出货量大增+获更多厂商支持
EDN电子设计技术    发表于   2011-10-28

  法国近场通讯(NFC)芯片制造商Inside Secure周二宣布,今年迄今为止公司NFC芯片出货量已达到1000万片,主要用于智能手机,配置在RIM的BlackBerry Bold和BlackBerry Curve手机中。

  Inside Secure COO查尔斯·沃尔顿(Charles Walton)表示,相比之下,去年公司生产的芯片主要用在非常有限的试点项目中。

  市场研究机构Yankee Group分析师尼克·霍兰德(Nick Holland)表示,今年的NFC芯片数据非常强劲。他指出,过去参加NFC技术相关会议的多是专业技术人士,而现在这些会议中也看见了许多零售商、设备制造商甚至广告商的身影。

  配置了NFC芯片之后,智能手机等产品用户就可轻松实现数据传输。如果这些用户在NFC终端附近,则只需挥动或接触手中的智能产品即可传输数据。

  去年春季谷歌推出了名为“谷歌钱包”的掌上支付系统,该系统利用Sprint Nexus S手机中内置的NFC芯片支持支付功能,目前为止全美很多零售商都接受这一支付系统。

  Inside Secure COO沃尔顿表示,Verizon、AT&T和T-Mobile组建的支付平台Isis是推动NFC芯片出货量增长的重要因素,而Isis可能成为谷歌钱包支付系统的竞争对手。沃尔顿称,美国运营商支持Isis,而随后谷歌又推出掌上支付系统,这都推动了NFC产品进程。

  但现实并不完全乐观,市场上还缺少配置NFC芯片的智能手机产品。目前谷歌钱包只支持在Sprint网络上的Nexus S 4G手机,此前市场曾传闻苹果会推出采用NFC芯片的iPhone手机,但随着iPhone 4S的推出,这种传闻也偃旗息鼓了。

  不过情况还是在改变。Inside Secure的竞争对手NXP主要向Android产品供应NFC芯片,该公司在8月份时就预计,今年NFC手机出货量将达到4000万部(不过其在早些时候还曾预计这一数字为7000万部)。 NXP发言人拒绝提供进一步的预测,表示公司下周将发布第三季度业绩,目前正处在缄默期,不方便发表言论。而上月无线芯片制造商Broadcom表示,该公司将进入NFC芯片市场。

  NFC产品方面,微软Windows Phone业务总裁安迪·利兹(Andy Lees)上周在亚洲数字大会上表示,一些厂商将推出采用Windows Phone 7系统和NFC芯片的新产品。本月早些时候,三星就推出了采用谷歌Android系统和NFC芯片的智能手机Galaxy Nexus,而诺基亚近也推出了支持NFC芯片技术的手机产品。

 

标签: NFC芯片 智能手机 Windows系统 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY