详情页
首页>资料大全>企业资讯
仪器仪表行业智能化是大势所趋
中国仪表网    发表于   2012-10-31

导读 :“十一五”期间我国 仪器仪表 产业经历了高速的发展阶段,然而进入“十二五”,市场增速趋缓已成不争的事实。面对市场的种种不确定因素,把握未来技术趋势,赢得市场先机是每个企业都在思索的问题。随着微电子、计算机、网络和通讯技术的迅猛发展以及综合自动化程度的不断提高,智能仪表体现了制造业的智能化、数字化和网络化的发展要求,无疑将成为仪器仪表行业未来发展的重要方向。

仪器仪表市场增速减缓

近几年,我国仪器仪表行业呈现出高速发展的态势。据中国仪器仪表行业协会发布的数据,我国在“十一五”期间,除受全球金融危机的影响2009年增长率仅有8.9%之外,其余年份增长率均在20%~30%之间。而此期间,全球仪器仪表市场的增幅仅为3%~4%,我国仪器仪表行业的发展速度之快可见一斑。总结其中原因,与我国的经济发展环境是密不可分的:

首先,中国经济的高速发展,使中国成为全球的新兴市场,全球制造业大量向中国迁移,大量国外企业开始在中国开设工厂,对于仪器仪表产品产生了空前的市场需求。

其次,中国的新型工业化进程,两化融合的进一步加深,带动了各个工业领域对自动化的需求,从而也带来了仪器仪表产业的繁荣。中国政府对于各大行业落实节能减排指标、关停落后产能等一系列强制性措施都在一定程度上扩大了仪器仪表行业的市场规模。

此外,国家重点工程项目的实施,食品及医药安全等关系国计民生问题的凸显,都为在制造装备智能化、生产过程自动化以及质量监督检疫环节中起到至关重要作用的仪器仪表提供了机遇。

然而,随着国际经济环境的持续恶化以及中国经济的发展速度趋缓,如钢铁、水泥、玻璃等产业出现的产能过剩,风电、太阳能、轨道交通及食品等领域相继暴露出的种种问题,致使仪器仪表行业也开始呈现出降温趋势。数据显示,2012年1~6月,全国仪器仪表行业累计完成工业总产值3,075.09亿元,同比增长14.86%;完成销售产值2,980.36亿元,同比增长14.94%。我国仪器仪表行业增长趋缓已经显现。

智能仪表成市场新亮点

微型计算机技术和嵌入式系统的迅速发展引起了仪器仪表结构的根本性变革,即以微型计算机为主体,代替传统仪表的常规电子线路,成为新一代具有某种智能的灵巧仪表。这类仪表的设计重点,己经从模拟和逻辑电路的设计转向专用的微机模板或微机功能部件、接口电路和输入/输出通道的设计,以及应用软件的开发。传统模拟式仪表的各种功能是由单元电路实现的,而在以单片机或嵌入式系统为主体的仪表中,则由编程软件、各种特殊而复杂的功能模块、简化的用户组态编程功能以及各种典型应用的控制策略包等模块组成的软件,来完成众多的数据处理和控制任务。这类仪表已经实现人脑的一部分功能,例如四则运算、逻辑判断、命令识别等,有的还能够进行自校正、自诊断,并具有自适应、自学习的能力,因此习称之为“智能仪表”。

从仪器仪表技术的发展趋势来看,仪器仪表的智能化是仪器仪表发展中不可逆转的趋势,数字技术在仪表中的应用不但使其性能、精度得到了快速的提升,而伴随现场总线的问世,为仪器仪表的更新换代、产品升级以及实现进一步的高精度、高性能,特别是多参数在线实时测控与自动测控,高稳定、高可靠、高适应性、多功能、低消耗等提供了巨大动力和发展空间,让智能仪表的信息交换更为迅捷,预诊断、预维护等功能成为现实。

智能仪表作为智能仪器之一,目前已不再是简单的硬件实体,而是硬件、软件相结合的产物。近年来,智能仪表已开始从较为成熟的数据处理向知识处理发展,使其功能向更高层次发展。

经过近三十年的发展,中国的智能仪表市场已经进入了充分竞争的阶段,从进口品牌,到合资、国产品牌,在不同的细分市场,不同的产品上为用户提供了更多的选择。另外从产业升级上,越来越多的生产工艺需要高精度的智能仪表参与到自动生产及自动控制的过程中,这就为仪表的可靠性和精确性提供了更高的要求。另外从安装及维护的简易程度方面,要求也逐步提高。可以预见,“十二五”期间,广泛应用于工业自动化领域的智能仪表将迎来大发展。

其一,“十二五”或者今后更长一段时间,虽然中国整体的发展速度将有所控制,但仍将维持一个很高的水平。中国提供了世界上发展快、规模的新兴市场,同时也提供了世界上的智能仪表市场。

其二,物联网这一新兴产业,将对智能仪表的发展产生深远的影响,促进智能仪表行业的发展。在物联网应用领域中,传感技术、采集技术与通讯技术不断高度集成并应用在各个行业,智能仪表是其中不可或缺的一部分,它通过采集数据,处理数据,并对数据进行初步分析加工成为物联网感知的源头。物联网作为我们重要新兴产业,其大规模发展必然带动智能仪表在工业、建筑、家居等各个领域的广泛应用。

其三,未来我国电力、煤气、水处理等公共事业设施将大规模安装智能仪表,将为我国智能仪表行业带来强劲动力。尤其是全国范围内智能电网的大发展对智能电表的市场需求大幅提升,为我国智能电表产业带来了发展机遇。

其四,新能源、高铁等战略新兴产业的发展为我国智能仪表提供了一个更为广阔的平台,而这些领域的发展在我国正处在高速上升期,市场空间巨大,将为仪器仪表工业的持续发展注入新活力、新动力。

其五,食品、环保等行业也为我国仪器仪表行业带来了新的发展机遇,如食品安全、大气监测、水质监测等产业所带来的发展空间。

此外,政府政策的大力扶持也将成为智能仪表市场高速发展的坚实后盾,《仪器仪表行业“十二五”规划》提出工业自动化仪表重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表;全面扩大服务领域,推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化,完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转变,5年内数字仪表比例达到60%以上。《智能制造装备“十二五”发展规划》也明确提出将围绕重大智能制造成套装备研发以及智能制造技术的推广应用,开发机器人、感知系统、智能仪表等典型的智能测控装置和部件并实现产业化。在充分利用现有技术和产品的基础上,进一步实现智能化、网络化,形成对智能制造装备产业发展的有力支撑。“十二五”期间,我国智能仪表行业将受到政策大力支持,这为我国智能仪表行业发展创造了良好环境。

据美国市场调查与咨询公司MarketsandMarkets官网发布的题为“2011年至2016年全球智能仪表市场的出货量、类型、地理因素、应用、规范市场趋势及预测”的报告,全球智能仪表市场规模预计将从2010年的43.81亿美元增长至2016年的152.614亿美元,2011年至2016年复合年增长率将为20.8%。而这其中,中国市场将扮演重要角色。毫无疑问,智能仪表的时代已经来临!

标签: 仪器仪表 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续