21ic讯 据IHS iSuppli公司的DRAM市场简报,微软推出新款PC操作系统总会带动DRAM的季度出货量实现两位数的增长,但今年可能不行了。预计Windows 8的推出不会带来出货量的大幅增长。
第四季度全球DRAM比特出货量预计仅增加8%,而且全部增长将来自智能手机与平板电脑,而不是来自PC。预计Windows 8不会像以前那样强力提升DRAM出货量,部分原因在于该操作系统的硬件要求不高。更重要的是,Windows 8的发布预计不会推动2012年第四季度PC出货量比2011年同期大幅增长。
微软推出的新款操作系统,以前通常需要采用更加先进的硬件系统与之相配,进而促进DRAM市场出货量的增长,如图所示。每当微软推出新系统的时候,PC OEM 厂商的订单增加,而DRAM出货量就会增长。PC厂商需要在其产品中增加内存,以满足新版操作系统的要求。
图:DRAM比特出货量的历史增长情况
例如,Windows 3.1的发布带动1992年季度DRAM比特出货量劲增29%,而之前一个季度仅增长12%。同样,Windows 95带动DRAM出货量在1995年第四季度增长23%。在突增之前,DRAM比特出货量在之前四个季度的平均增长率是11-14%。
Windows 98发布之后,DRAM比特出货量增幅更大。1998年第三季度DRAM比特出货量大增40%,而之前四个季度的增长率为4-16%。
DRAM比特出货量增长多的两次,分别是在Windows 2000和Windows XP发布前后。由于Windows 2000的刺激,2000年季度DRAM比特出货量环比跳增49%;而由于Windows XP的发布,2001年第三季度DRAM比特出货量激增了41%。
但是,近两次Windows操作系统发布对于DRAM出货量的刺激作用开始减弱。Windows Vista推出后,2007年季度DRAM比特出货量仅增长24%。Windows 7发布后,2009年第四季度DRAM比特出货量仅增长18%。随着经济开始衰退,DRAM增长速度更是明显放缓。
Windows 8定于10月26日发布,适逢DRAM比特出货量增长进一步减速。预计今年第四季度DRAM比特出货量仅增长8%,这是Windows 3.1以来(长达20多年的时间)所有Windows操作系统发布后的低增长率。电脑不会增加使用DRAM,反而是智能手机和平板电脑将增加使用DRAM,将在第四季度推动DRAM比特出货量增长8%。
即使Windows 8不需要PC增加DRAM,另一个因素原本也可能帮助DRAM比特出货量实现增长。如果PC销量保持增长,也会帮助提升总体DRAM比特出货量的增长。然而,这个愿望没有成真,消费者继续不购买新的PC。
总之,未来PC对于整体DRAM市场的重要性将不如以前。今年稍早的时候,PC占DRAM市场的份额首次降到50%以下,而智能手机和媒体平板等其它使用DRAM的设备,则提高了DRAM使用量和在DRAM市场中的份额。
随着DRAM进入应用多样化的时代,新款操作系统对其出货量的刺激作用消退,影响也不会太大。IHS iSuppli公司认为,虽然DRAM比特出货量创造出的高点将不如以前那么突出,但由于完全不同的应用基础所带来的缓和作用,低点同样也不会太低。