详情页
首页>资料大全>企业资讯
赛灵思Zynq-7000 All Programmable SoC加速可信系统开发
EEWORLD    发表于   2012-11-03

2012年11月2日,中国北京 —All Programmable技术和器件的企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )近日在2012 年ARM技术大会(ARM TechCon™ 2012)上宣布推出系列解决方案,进一步扩大Zynq™-7000 All Programmable SoC在可信系统中的应用,确保其满足严格的安全标准要求。开发人员现可获得片上解密、认证、ARM TrustZone®架构、商用管理程序和开源管理程序、IP核以及开发板等关键软/硬件技术。赛灵思、赛灵思联盟计划成员和ARM Connected Community®提供的这些技术通过结合使用,能确保系统满足安全启动、独立软件协议栈的分离与隔离、信息安全和防篡改等要求。

赛灵思处理平台副总裁 Larry Getman 指出:“所有细分市场的几乎所有工程师,都必须考虑设计中方方面面的安全问题,特别是通过网络接口、物理引脚或无线连接等各种方式暴露于外界时,更需要注意安全。赛灵思是率先采用全面的方法应对不同系统挑战的企业之一,我们结合采用关键技术、文档、商用软件和开源软件等广泛的安全功能和解决方案,确保终开发出安全可靠的系统。”

Zynq-7000All Programmable SoC架构在单一器件上集成了功能丰富的ARM双核Cortex™-A9 MPCore™处理系统和赛灵思28nm可编程逻辑。Zynq-7000器件主要面向航空航天与军用、汽车以及工业科学和医疗等一系列不同市场应用。所有这些市场都有不同的安全启动、实时和安全要求。例如,除了Zynq-7000 All Programmable SoC的安全启动特性之外,现在还为开发人员提供了更多选项,使他们能够通过各种方法和技术满足系统安全和性能要求。这些方法包括支持全面可信执行环境(TEE)的ARM TrustZone、管理程序以及传统的非对称多处理(AMP)技术等。
ARM公司处理器业务部市场和战略副总裁Noel Hurley指出:“ARM欢迎赛灵思Zynq-7000 All Programmable SoC中ARM Cortex处理器和架构与ARM TrustZone®技术以及ARM Artisan® Physical IP的完美集成。部署安全解决方案的公司需要软/硬件和服务相配合以确保完美协作。赛灵思的Zynq-7000器件为整个系统安全提供了非常有用的硬件平台,可供开发人员直接使用。支持ARM TrustZone可信执行环境的SoC平台的推出,将打造出新一代安全智能 连接器 件,并且能为消费者带来用户体验。”

赛灵思在ARM TechCon 2012大会上的精彩展示

ARM TechCon 2012的参展人员在赛灵思的展台见证了Zynq-7000 All Programmable SoC安全解决方案如何隔离安全关键型应用的操作系统和软件,以及如何为时间关键型应用带来实时性能与保障。整个演示过程采用管理程序技术(一种运行包括POSIX RTOS在内的等多分区系统的图形化Linux应用)和Linux 操作系统,演示了不同情境下部分分区的停止与重启、时间调度策略的修改及其对实时行为的影响。
此外,赛灵思和ARM公司的专家以及其他业界领袖还出席了11月1日在展区举行的主题为“安全领域的关键系统设计挑战:可选方法和待办工作”的小组讨论。

标签: 连接器 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购