详情页
首页>资料大全>企业资讯
OLED电视“替代战”暂难打响
中国电子报    发表于   2012-11-05

  三星和LG推迟了2012年量产55英寸OLED电视的计划,让人们再次对大尺寸OLED产生质疑。近年来,液晶面板显示技术持续进步,4k×2k超高分辨率面板备受LCD大厂青睐。这使得目前良品率低、价格高、迟迟难量产的OLED电视似乎变得没有生存空间。

  事实上,全球面板大厂并没有间断大尺寸OLED研发的进程,三星和LG也在筹备OLED扩产建厂的计划。虽然在短期内OLED难成主流,但从长远来看,新技术日益成熟必将替代现有技术。随着LCD面板技术不断精进,未来将形成LCD和OLED两大阵营。对于OLED而言,必须创造新的市场和应用,才能在这场较量中占据上风。

  韩企仍有扩产计划

  三星和LG并没有放缓OLED电视研发的步伐,在良品率有所提高后,两家企业将继续投资建厂。

  2012年年初,三星和LG在CES上首次展出了55英寸OLED电视,掀起了全球厂商投资大尺寸OLED的热情。两家企业原本计划今年量产OLED电视产品,却因在提升良率时遭遇严重挑战而不得不推迟量产计划。

  清华大学教授张百哲在接受采访时说:“AMOLED的性能的确不错,但是工艺路线不确定、良品率低使其还有很长一段路要走,LG目前只有一个8代OLED试产线,踏实做好良品率是首要任务。”

  大尺寸OLED电视的难产,为其未来的前景增加了很多不确定性。然而,记者在采访中了解到,三星和LG并没有放缓OLED研发的步伐。据了解,为了在2014年季度投入生产,LG Display将在韩国投资建设另外一条AMOLED电视用面板生产线,生产能力有望达到现有试产线的两到三倍。

  DisplaySearch市场研究总监张兵告诉记者:“三星初用5.5代线生产OLED,随后投资了8代线。在AMOLED方面,三星是有计划地进行布局。如果AMOLED能够发展起来,三星还将复制一个8代线用于AMOLED生产。同时,LG投资建厂也在情理之中。”

  TrendForce研究经理邱宇彬在接受记者采访时说:“目前只有三星和LG可以生产OLED电视,LCD面板厂商仍在继续精进LCD技术,未来会发展成为两个完全不同的阵营,要取代彼此有些困难。我认为,现阶段两大厂商推出OLED电视只是一种宣示,稳固其市场地位的作用大于实际销售目的。”

标签: 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购