详情页
首页>资料大全>企业资讯
高速接口成新卖点,终端厂商测试压力巨增
电子工程专辑    发表于   2011-10-31

引言:移动终端的配置在比拼CPU、Memory和屏之后,第四轮的比拼的可能就是其集成的高速接口了。这一点从苹果在PC和NB中采用了独创的Thunderbolt高速接口就可以看出趋势—— 苹果往往是潮流的引导者。但是,这对终端的测试也带来巨大的挑战。

随着终端上的各种接口速度越来越高,传统上不强制要求测试的接口,现在也开始有了测试要求,比如USB 3.0、PCIe 3.0等,再加上本来就面临测试压力的HDMI、MHL、DP等高速接口,终端厂商正面临测试技术难题和采购测试设备成本的双重挑战。移动终端的配置在比拼CPU、比拼Memory和比拼屏之后,第四轮的比拼的可能就是集成的高速接口了。这一点从苹果在PC和NB中采用了独创的Thunderbolt高速接口就可以看出趋势—— 苹果往往是潮流的引导者。

“传统上,USB 2.0和PCIe 2.0等是不强制性要求在接收端测试的,现在升级到第三代版本后,均需要在接收端测试,这对终端厂商会带来技术和成本双重挑战。”泰克大中华区市场开发经理张天生在日前深圳举办的“泰克2011秋季创新论坛”上对电子工程专辑记者解释。在过去,通过直接采集信号、观察眼图、以及验证抖动及眼高来验证高速串行链路就足够了,现在随着第三代串行规范到来,不仅发射与接收端都要验证,而且同时还要考察探测需求、反嵌、发射机和接收机均衡以及新的抖动分离技术。“所以,我们在深圳的活动来了很多终端厂商,而在其它城市芯片公司会多一些。”张天生说道。

展会上泰克带来针对以上高速接口的全套测试设备和解决方案。苹果的Thunderbolt是一个热门话题。“虽然Thunderbolt目前仍是苹果专用,但是苹果签定的合约期是一年,到期后可能会成为开放的接口。因为其速度是USB 3.0的四倍,所以非常受关注。”张天生说道,加上目前中国有些厂商为苹果提供连接器和电缆组件,所以Thunderbolt的测试需求正在迅速增长。对于ODM/OEM厂商,选择Thunderbolt测试仪器要考虑的因素包括20GHz实时仪器(反嵌结束频段设置为四阶谐波);12.5G BertScope,用于接收机测试。不过,张天生分析,虽然Thunderbolt速度是USB 3.0的四倍,但是由于它的功耗也高,所以不会用于iphone与ipad等移动终端,将来开放了也不会用于类似的智能机与手机,主要还是用于PC/NB。但在PC/NB上有取代USB 3.0的趋势。

USB 3.0接收机的一致性测试则是终端厂商面临的实现问题。随着英特尔推出ivy Bridge,USB 3.0将成为PC上的标配,同时也会进入PC外设市场和移动终端市场,比如手机,平板电脑等。泰克展示了使用新的BERTScope接收机进行USB 3.0一致性测试的解决方案。“我们的方案是USB 3.0验证、调试和一致性测试的一站式方案。”张天生表示。对于USB 3.0接收机,通过BERTScope误码率分析仪、DPP预加重处理器,CR时钟恢复仪和RTDSO进行自动测试。测试项目包括:自动压缩眼图校准测试,自动抖动容限测试,快速园环启动,数据库后端快速报告生成以及异步BER测试。“对于工程师来说,特别要注意的是,一定要测试USB2.0,不能从USB1.0直接跳到USB 3.0。此外,要对测试标准很清楚,如果测试失败了,要知道为什么失败。”

与USB 3.0同样热的是针对移动的移动高清链接(MHL)接口。此次,泰克带来了业界精度33Ghz带宽的示波器DPO/DSA70000D,展示MHL接收机测试方案。“泰克MHL物理层接收机测试方案设置使用起来非常简便。”张天生解释,如可以生成真正的MHL信号,因为不需要处部组合器/滤波器;不需要处部ISI板,因为可采用泰克AWG直接合成功能进行Sink和Dongle测试。DPO/DSA70000D可以在双通道上实现100GS/s采样率,在四通道上实现50GS/s采样率。“因为我们的DPO/DSA70000D采用了IBM 8HP SiGe芯片组,特定设计的ASIC。”他称。

此次泰克创新论坛上还有一样东西受关注,这就是今年八月新推出来的“混合域示波器——MDO4000系列”,它集成示波器和频谱分析仪功能于一体,也就是综合了时域与频域测试,有助于工程师同时捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,获得完整的系统级观测,帮助他们快速解决复杂的设计问题,“这款混合域示波器非常受移动终端厂商欢迎。”张天生表示。他解释,目前这类示波器用户还需使用频谱分析仪来解决RF的设计问题,这要求他们同时在时域与频域下工作,且测试数据要关联起来。通常情况下,某工程师要么是数字工程师,要么是RF工程师,但是随着无线技术的应用日益普遍,设计工程师必须同时处理这两个领域。这种混合域示波器解决了他们的测试难题,可帮助工程师节省数天、甚至数星期的调试时间。“如同混合信号示波器(MSO)是嵌入式设计测试的标准工具一样,我们期待混合域示波器(MDO)成为日益增加的、带RF功能设计的标准测试工具。”他称。

 

标签: 高速接口技术 测试 USB 3.0 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY