日本显示器公司开发了一种像纸一样的低功率液晶显示屏,并且已经可以播放视频。日常普通的液晶显示屏都需要一个背光,利用液晶快门来获取图像。但是这种平板不需要背光,它从上面接收光,并且液晶快门产生的是一副单色的图像,同时,利用滤光片来获得终的彩色图像。
这种显示器具有光控制层,当显示器接收到正常的光时,它看起来像一面镜子。当我们加入这个光控制层,这个显示器将收集我们可视范围内的某些波长的光,让它看起来像纸一样。这这些光可以有效的反射回人眼,通过改善这个控制层,我们就可以获得真彩图像,这是普通的数码纸张是做不到的。
日本显示器公司开发了两个版本,种是高反射率型,具有40%的反射率,5%的NTSC彩色色域。第二种为高色度型,具有36%的NTSC彩色色域,但它的反射率只有28%,使它亮度稍暗一些。这两种类型都具有30:1的对比度,在显示图片时要消耗3mw的电量。
这是一款反射型的显示器,但由于它利用的液晶,需要内置电路,这个电路可以保留信号。这种特性被称为像素存储,在一张图片中,一旦数据被写入,它就可以被保留,因此耗电量极低。
这里我们展现了两种显示方式,一种传统模型,一种高色域模型,对于传统模型而言,这项技术已经得到证实,因此如果消费者需要我们就可以批量生产它。而另一种高色域模型仍存在一些有待解决的问题,但是在问题解决之后,我们很愿意与消费者就这款产品进行交流。