详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED产业从快到稳
中国电子报    发表于   2012-11-07

  2003年中国LED总产量为200亿颗,行业发展十年后,国内外延和芯片厂家发展到近百家,2011年年度LED产值为1560亿元,其中外延和芯片部分产值为65亿元。

  10年前,曾经险些被边缘化的LED产业,依托蓝光的出现和大功率技术的突破,以及强有力的政策支持,迎来了蓬勃发展的春天。当前LED产业已成为发展前景的新兴产业之一,是新一代信息技术和节能环保两个战略性新兴产业的重要组成部分。10年的发展,我国LED产业规模快速增长,技术创新能力不断提高,应用领域逐步扩大,一批骨干企业成长起来,多家企业成功上市。产业发展已初具规模,成为当前发展快的产业之一。

  成绩显著

  我国LED产业起步于上世纪70年代,真正的大发展在近10年。2003年,科技部、原信息产业部、教育部、建设部等共同组织实施了国家半导体照明工程,随后国家发改委、财政部也不断加大对LED产业及应用的投入。在各部委的推动下,我国LED产业取得了快速进步,产业规模一直保持30%左右的增长速度,到2011年全行业总产值为1500亿元。“2003年开始,国内外延和芯片企业仅有厦门三安、大连路美、上海蓝光、蓝宝、山东华光、江西欣磊、石家庄13所等十几家企业。2003年中国LED总产量为200亿颗,行业发展10年后,国内外延和芯片厂家发展到近百家,2011年LED产值为1560亿元,其中外延和芯片部分产值为65亿元。”亚威朗光电(中国)有限公司总裁闫春辉博士对记者表示。

  在产业规模保持快速增长的同时,技术水平也显著提升,量产的器件发光效率提高到110lm/W以上,与国际先进水平不断缩小;封装技术向倒装、集成封装发展,接近国际先进水平;自主研制的金属有机源、蓝宝石衬底得到大规模应用,金属MOCVD样机研发成功。特别是我国硅基(硅衬底)LED技术水平和产业取得突破性进展。南昌大学国家硅基LED工程技术研究中心在电流密度35A/cm2下,硅衬底蓝光LED器件电光转换功率效率达到50%~55%,封装成冷白光LED器件,其发光流明效率达到120lm/W~130lm/W,达到了目前蓝宝石LED主流水平。在电流密度5A/cm2下,硅衬底蓝光LED器件电光转换功率效率达到55%~60%,封装成冷白光LED器件,其发光流明效率达到145lm/W~160lm/W。从小尺寸(0.2mm×0.2mm)芯片到功率型芯片(1.1mm×1.1mm)均实现了小批量生产,分别应用在彩屏、数码管、手电筒、球泡灯、路灯等方面。到目前为止,在硅基LED研究和产业两方面,我国处于国际地位。

标签: 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购