详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国内液晶电视消费量急剧回落
21ic    发表于   2012-11-09

21ic讯 据IHS iSuppli公司的中国研究专题报告,动荡的全球经济正在拖累中国国内液晶电视市场,导致该市场今年增长极其乏力。

预计今年中国国内液晶电视消费量将达到4050万台,仅比2011年的4020万台增长1%。与2011年同比增长15%相比,今年的增长幅度非常可怜。2010年中国内电视消费量大增至3510万台。

但是,增速下滑将是暂时的,明年情况有望改善。预计明年本地电视市场消费量增长7%,达到4350万台。除非经济出现意外变故,否则中国市场将继续扩张,到2016年国内液晶电视消费量将达到5300万台,如图所示。

中国液晶电视消费量预测 (以百万台计)

尽管前景不错,但2012年增长势头急转直下与前几年形成鲜明对比。IHS iSuppli公司认为,如果不是全球经济不确定性带来负面影响,中国液晶电视市场本来会强劲增长。

有三个因素将帮助该市场明年回暖:国内经济复苏,中国政府出台刺激政策,液晶电视价格持续下降。

中国厂商保持生产势头

虽然今年国内的液晶电视消费量急剧减少,但中国液晶电视产量似乎没有减弱迹象。2012年中国液晶电视厂商的产量估计达7510万台,比2011年增长8%。

然而,的六家中国液晶电视厂商在电视业务上面继续亏损。由于缺乏核心技术和人民币坚挺,中国主要液晶电视厂商难以降低成本和开发高端产品。中国主要液晶电视厂商包括TCL、海信、创维、长虹、康佳和海尔。

这六家厂商面临困难,却给MTC和清华同方等二线国内液晶电视厂商带来了难得机会,它们可以趁机发展壮大。由于运营成本较低,这些二线厂商的财务状况好于一线厂商。

其它变化

其它一些变化也在波及中国液晶电视供应链。例如,出现了所谓的半散件(SKD)与全散件(CKD)服务提供商,它们生产带有集成芯片组的电视板,并正在取代传统的电视生产商。另一个变化是,传统设计公司正在没落,其职能正在被半导体供应商接过来。半导体供应商现在能够向电视制造商提供全套解决方案。

此外,中国液晶电视半导体领域中的竞争激烈,但极不平衡。台湾联发科在吞并了台湾同业晨星半导体之后,在业内一枝独秀。联发科现在控制了中国液晶电视芯片市场的89%。其对手Realtek仅占有4%的份额。Realtek也是台湾厂商。

剩下的7%市场有九家本地及外资厂商在拼抢。其中包括上海晶晨半导体;台湾凌阳科技、联咏科技和矽统科技;法国-意大利企业意法半导体,通过收购Genesis进入该市场;美国Sigma Designs通过Trident进入市场,此外还有Pixelworks、Marvell和博通等美国企业。

美国高通和英伟达也在考虑进入中国液晶电视芯片市场。进入中国制造的电视机的电视芯片,将越来越多地提供复杂功能特点,包括互联网连接、3D能力和LED背光技术。

 

相关新闻:【更多新闻】

AMOLED电视年底可望开始小量出货

让手机和电视变得更智能

2012年中国智能电视渗透率将近40%

金砖国家电视出货量增长 目前占全球电视出货量的35%

标签: 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购