详情页
首页>资料大全>企业资讯
NAND芯片第三季度出货统计 三星独领风骚
驱动之家    发表于   2012-11-09
近日,市场研究机构TrendForce旗下的DRAMeXchange部门公布了今年第三季度全球 NAND 市场统计报告,报告指出今年第三季度的全球NAND芯片市场规模为46.26亿美元,较上一季度增长了6.6%。

具体看来, 三星 仍然是NAND芯片领域的佼佼者,在刚刚过去的第三季度中,该公司以占据全部市场份额41.2%的绝对优势独领风骚,而其自身也获得了1.8%的环比增长。

紧随其后的是东芝公司,该公司由于在9月份下调了NAND产品的出货价格并且提高了产量而使自身的出货量大涨12.9%,从而在第三季度夺得24.7%的市场份额。

从统计结果看,位居第三第四的是美光科技和SK海力士,他们两家瓜分了14.4%和11.6%的市场份额,环比增长分别为2.8%和6.4%,其中SK海力士是凭借该品牌固态硬盘产品的大量投产而获得增长。

至于排名第五的英特尔公司,虽说该公司只获得了7.6%的市场份额,但其增长率确实5家企业中的,达到了19.7%。

同时,DRAMeXchange还在报告中强调称,此次所统计的NAND芯片出货信息不只限于固态硬盘产品,还包括U盘、记忆卡等所有使用NAND芯片的产品。

















标签: NAND 三星 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索