SIA的首席执行官莱恩·图希(Brain Toohey)表示:“因为半导体产业在全球经济震荡期内表现相对稳定,所以今年8到9月、第二季到第三季全球半导体销售额有所上涨,但总体而言还是受到了经济衰退的影响,增长速度不及去年”。
分地区来看,美洲地区的半导体销售额增长幅度,达到了5.8%,创下了该地区自2010年5月以来的增幅。此外,8-9月亚太地区销售额增长了1.6%,欧洲地区增长了0.7%,日本增长0.2%,但与去年同期相比这四个地区的半导体销售额都在下滑。
相关阅读
· 台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05
· 究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05
· MAX232cse芯片介绍 2019-10-22
· 高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17
· 国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15
· 贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13
· 云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23
· 耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18
· 表面电阻率基础知识 2019-04-11
· 取样电阻有什么用 2019-04-11
· 什么是标准电阻 2019-04-10
· 铠装热电阻知识解析 2019-04-10
· 铜线电阻率信息大全 2019-04-09
· 方块电阻知识解析 2019-04-08
· 金属电阻率知识解析 2019-04-08
· 绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04
· 色环电阻识别及精度 2019-04-04