详情页
首页>资料大全>企业资讯
全球十佳智能新机:iPhone5无缘前二 (1)
ofweek    发表于   2012-11-11
怎样才能算是好的智能手机,每个人或许都会根据自己的使用需求得出不同的结论,甚至即便是不同的专业媒体也同样会存在不一样的观点和看法。接下来,就让我们通过英国知名媒体《独立报》评选的全球10佳智能新机排行榜,一起来看看在他们心目中好的智能手机吧。

第十名:索尼Xperia J

索尼Xperia J有着轻薄美观的外形,不仅采用了弧形机身设计,而且仅厚9.2mm,同时正面用镜面屏幕搭配银色边框作搭配,不仅质感不错,而且将会推出黑色、白色、桃红色以及金色等色彩款式,配合七种主题色彩的呼吸灯功能,体现了面向时尚年轻人群的市场定位。

▲索尼Xperia J

只是由于定位的缘故,索尼Xperia J在硬件配置方面比较一般,装载的是4.0英寸FWGA分辨率的触控屏,并内置有1GHz的高通MSM 7227A 单核心处理器,拥有512MB RAM 容量和4GB ROM的存储空间,但支持32GB的 存储卡 扩展。

索尼Xperia J还搭载了Android4.0.4系统,并提供了不错的娱乐功能,支持自定义均衡器和 xLOUD、耳机立体声音效,拥有30万像素前置镜头和500万像素主镜头,支持自动聚焦和触控拍摄等功能,甚至在录像时也能够连续自动对焦。不过,该机仅支持VGA分辨率的视频播放有些让人遗憾。

目前,索尼Xperia J(ST26i)属于官方公布的可升级Android4.1系统机型,至于在国内市场的售价则在1650元左右。

第八名:中兴Grand X

中兴手机在欧洲市场有着不错的表现,所以此次出现中兴Grand X的名字并不让人惊讶。该款手机采用时下流行的直板触控设计,外形设计朴实无华,但轻薄小巧是其一大特色,仅有110克的重量和不足10毫米的纤薄机身,在同档次机型中并不多见。

中兴Grand X还装载有4.3英寸qHD(540×960像素)分辨率触控屏,提供了不错的显示效果。内置双核NVIDIA’s Tegra 2处理器,拥有512MB的RAM容量和4GB的存储空间,支持存储卡扩展。并配备了30万像素前置摄像头和500万像素主镜头,并有LED补光灯和支持全景拍照、笑脸识别以及零秒快拍技术等功能。

▲中兴Grand X

中兴Grand X搭载的是Android4.04系统版本,支持HSPA+高速网络,提供了Wi-Fi无线上网、蓝牙技术,并采用了杜比移动娱乐体验技术,用户将获得不同寻常的视听体验。值得一提的是,该机的国内行货版本V970改用了联发科的双核处理器,而移动版本则将RAM容量升至1GB和增加了CMMB移动电视功能。

目前,中兴Grand X已经在欧洲多个国家面市,并取得了不错的市场表现。而在英国市场,该机则由经销商Phones4u和运营商Virgin Media推出,其预付费价格将为189英镑(约合人民币1880元),同时还将有相应的零元购机计划。

第七名:三星GALAXY SIII

三星GALAXY SIII还在未发售前的预订数量便打破了以往的记录,目前的销量已经达到三千万部。作为三星GALAXY S系列新一代旗舰机型,GALAXY SIII在纤薄的机身中融合了强大的功能,拥有4.8英寸720p分辨率的HD Super AMOLED 触控屏,并提供了306ppi的像素密度,可带来更具视觉冲击力的显示画质。

三星GALAXY SIII还采用了双摄像头配置,机身背面的800万像素主摄像头采用了BSI感光组件,支持零延迟所见即所拍,可录制1080p全高清视频画面,并能够以每秒3.3张的速度连拍20张照片,而借助“Best photo”功能则能帮助用户选出8张照片。

▲三星GALAXY SIII

而为了获得更流畅的操作体验和速度,三星GALAXY SIII还配备了1.4GHz的猎户座Exynos四核处理器,相比过去功耗将会减少20%,处理器性能提高两倍,而内置的四核Mali-400 MP GPU则相比过去有了65%的性能提升。而除了搭载了的Android4.0系统之外,该机拥有1GB的RAM空间,并且提供了16GB/32GB /64GB三种存储容量及存储卡扩展功能。

三星GALAXY SIII还特别强调和突出了人机互动体验,并且为了获得更理想的续航能力,三星还为该机配备2100毫安时电池,并提供了无线充电技术。目前,三星GALAXY SIII将提供鹅卵石蓝、大理石白两种机身颜色选择,市场价格在3200-3300元之间。

标签: 存储卡 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网