以下即普莱蒂的评论文章全文:
如果苹果真的抛弃了英特尔,不在其Macintosh系列电脑产品当中使用后者的芯片,那么,这完全可以解读为个人电脑行业的一个重大变化的预兆,而对于芯片巨头而言,这是个不折不扣的坏消息。
本周早些时候,彭博资讯报道称,苹果(AAPL)正在为Macintosh寻找英特尔(INTC)微处理器的替代品——早在2005年,苹果就开始在Mac当中使用英特尔的产品了。报道估计,苹果即便做出改变,早也是2017年的事情。
为了做出这样的改变,苹果将要基于ARM Holdings Inc(ARMH)授权的技术自己开发专门的芯片,而且还需要台积电之类代工商的帮忙。
分析师们表示,对这样的说法他们丝毫不会感到吃惊,因为实际上,类似这样的传言在市场上已经存在了至少几个月了。一些分析师持高度怀疑态度,认 为这样的事情不可能发生,但是无论如何,至少有一点已经非常清楚:如果苹果开始独立设计自己的电脑芯片,其他玩家都将跟进。英特尔的股价于是受到了消息的 打压。
“我们相信,苹果在这样的变化中是先锋的角色,如果苹果和微软[微博]纷纷告别英特尔,走向基于ARM芯片的个人电脑产品,我们丝毫不会感到吃 惊。”Piper Jaffray分析师理查德(Gus Richard)在周二的一份研究报告当中写道,“我们觉得,这对英特尔而言显然是个糟糕的趋势。”
英特尔对MarketWatch的记者表示,相关的问题请咨询苹果,而苹果和ARM都拒绝对此发表评论。
如果苹果真的做出了这样的决定,那确实非同小可,因为转换核心处理器绝非简单抛弃一种芯片,换为另外一种芯片那么简单,或者说也不是供应链的小 小改造就可以的。该公司必须重新编写他们的Mac操作系统,来和ARM架构匹配,就像他们当年采用英特尔PowerPC系列芯片时曾经做的那样。
苹果近发生了高层人事变动,而且宣称要在硬件和软件部门之间更好地协作,这客观上也进一步让市场上的猜测者们相信,确实有些事情将要发生。
理查德说这对于英特尔而言将是个糟糕的趋势,这样的说法其实不仅仅适用于可能发生的变化,就目前智能手机和平板电脑的日益流行而言,情况正是如此。
所有在开发软件和移动设备的公司,无论是亚马逊[微博](AMZN)、谷歌[微博](GOOG)还是微软(MSFT)或者其他的玩家,现在都是 高度注重用户体验,同时自然也就希望获得自己所有产品开发中的更大控制权。大家看到,微软决定自行设计他们的Surface平板产品,而后者正是他们多年 来次放弃英特尔的尝试。Surface RT使用的是基于ARM设计的芯片,不过接下来的Surface将使用英特尔芯片。
Linley Group资深分析师克莱威尔(Kevin Krewell)回顾说,其实关于苹果的这一传言已经存在了一段时间了。“ARM新一代的64位产品将于2014年问世……更加适合个人电脑。”克莱威尔 在电子邮件当中补充说,此刻他正在Surface上面打字,这种平板产品使用的是来自Nivida Inc。(NVDA)的,基于ARM技术的Tegra 3芯片,“运行良好。”
现在,玩家们都在努力试图控制整个平板和智能手机生态系统的所有部分,从操作系统到应用程序店面,再到硬件本身,因此很自然地,他们会希望能够 控制开发进程的所有环节。这一点与个人电脑行业存在巨大的不同,在后者当中,玩家是买进各种不同的部件,他们的任务本质上说来就是组装,再加上一点自己的 革新。
ARM的设计允许企业加入自己的元素,为自己的产品量身定制芯片。在和英特尔打交道时则不同,后者设计和生产标准的芯片,企业只能直接购买。苹果的手机和平板产品使用的都是基于ARM技术的处理器。
理查德总结道:“后个人电脑时代的重大影响之一就在于,玩家们将会回归内部开发的芯片,而非去批发标准处理器。”
Gartner Inc分析师穆歇尔(Sergis Mushell)不相信苹果会将所有Macintosh系列产品都转向ARM的设计。“我不认为他们只是为了自己的芯片,就放弃一个成型的产品系列。”穆 歇尔表示,“他们只有在这样做真的有重大意义的时候,才会择机而动。”他强调,余下的整个个人电脑行业是否会拥抱ARM设计,关键的问题在于,这些芯片是 否真的能够满足所有的需要,包括和以前的Windows软件实现兼容?
“我们真的是要进入一个所有人的所有需求都可以从ARM得到满足的时代了吗?”他强调,近期关于ARM的新闻当中,该公司也说他们的服务器芯片是为超级微处理器,而非传统的服务器准备的,“他们的马力还达不到x86产品的规模。”显然,他认为英特尔的架构尚未过时。
在英特尔这方面,他们一直也在努力开发低能耗的产品,以因应平板和智能手机的需求,但是至少目前,他们主要的收入还都是来自于个人电脑及服务器。
不过,若是苹果真的终决定更多开发自己的芯片,而其他的玩家又跟进的话,身为世界的芯片制造商,以及少数拥有自己庞大工厂的玩家之一,英特尔恐怕就真的要重新评估他们投入制造环节的巨大成本,重新评估他们自己的经营模式了。