2003年中国LED总产量为200亿颗,行业发展十年后,国内外延和芯片厂家发展到近百家,2011年年度LED产值为1560亿元,其中外延和芯片部分产值为65亿元。
10年前,曾经险些被边缘化的LED产业,依托蓝光的出现和大功率技术的突破,以及强有力的政策支持,迎来了蓬勃发展的春天。当前LED产业已成为发展前景的新兴产业之一,是新一代信息技术和节能环保两个战略性新兴产业的重要组成部分。10年的发展,我国LED产业规模快速增长,技术创新能力不断提高,应用领域逐步扩大,一批骨干企业成长起来,多家企业成功上市。产业发展已初具规模,成为当前发展快的产业之一。
成绩显著
我国LED产业起步于上世纪70年代,真正的大发展在近10年。2003年,科技部、原信息产业部、教育部、建设部等共同组织实施了国家半导体照明工程,随后国家发改委、财政部也不断加大对LED产业及应用的投入。在各部委的推动下,我国LED产业取得了快速进步,产业规模一直保持30%左右的增长速度,到2011年全行业总产值为1500亿元。“2003年开始,国内外延和芯片企业仅有厦门三安、大连路美、上海蓝光、蓝宝、山东华光、江西欣磊、石家庄13所等十几家企业。2003年中国LED总产量为200亿颗,行业发展10年后,国内外延和芯片厂家发展到近百家,2011年LED产值为1560亿元,其中外延和芯片部分产值为65亿元。”亚威朗光电(中国)有限公司总裁闫春辉博士对记者表示。
在产业规模保持快速增长的同时,技术水平也显著提升,量产的器件发光效率提高到110lm/W以上,与国际先进水平不断缩小;封装技术向倒装、集成封装发展,接近国际先进水平;自主研制的金属有机源、蓝宝石衬底得到大规模应用,金属MOCVD样机研发成功。特别是我国硅基(硅衬底)LED技术水平和产业取得突破性进展。南昌大学国家硅基LED工程技术研究中心在电流密度35A/cm2下,硅衬底蓝光LED器件电光转换功率效率达到50%~55%,封装成冷白光LED器件,其发光流明效率达到120lm/W~130lm/W,达到了目前蓝宝石LED主流水平。在电流密度5A/cm2下,硅衬底蓝光LED器件电光转换功率效率达到55%~60%,封装成冷白光LED器件,其发光流明效率达到145lm/W~160lm/W。从小尺寸(0.2mm×0.2mm)芯片到功率型芯片(1.1mm×1.1mm)均实现了小批量生产,分别应用在彩屏、数码管、手电筒、球泡灯、路灯等方面。到目前为止,在硅基LED研究和产业两方面,我国处于国际地位。
政策助力
LED产业是国家战略性新兴产业的主要内容,近年来,国家出台了多项鼓励政策,当前产业发展的良好态势,是与国家出台鼓励产业发展的相关政策分不开的。为支持LED和半导体照明产业的发展,国务院、国家发改委、工业和信息化部、科技部等有关部委在技术自主创新、技术升级改造、鼓励推广应用等方面长期给予重点扶持。
安徽泽润光电有限公司总裁陈和生在接受记者采访时表示,各级政府、机构对LED产业的扶持方式,已经从投资扶持为主转向市场应用推广扶持为主。“上到国务院发布的LED节能照明产品补贴模式,下到当前各地方政府逐渐淡出MOCVD产线投资补助模式而转向支持区域内企业对本区域新兴LED节能照明市场的率先占领,都佐证着应用端推动已取代投资端推动成为扶持LED产业发展的主要方式,这既是一个产业发展转型期的重要标志,也意味着LED照明市场已经到达了大规模市场化应用的前夜。”陈和生表示。
作为经济发展模式转变、产业结构调整的重要举措,LED和半导体照明作为重点内容,列入国家提出培育的七个战略性新兴产业规划之中。今年5月16日国务院常务会议决定实施节能惠民工程,国家财政对4项产品进行节能补贴,包括高效照明(含节能灯和LED灯)。7月19日国家发改委发布了2012/2013年度财政补贴政策推广半导体(LED)照明产品。为支持LED和半导体照明的技术创新和技术进步,工业和信息化部连续多年安排电子信息产业发展基金项目,作为支持LED的自主技术创新的重要措施,用于关键技术突破、工艺技术开发、测试方法研发和服务能力的提升等,取得了显著的成效。
在看到成绩的同时,我们也要认识到,新形势下困扰产业发展的瓶颈问题还很突出。短期内,产业出现阶段性和结构性产能过剩。长期内,困扰产业发展的核心技术尚未取得根本突破,产业结构依然不合理。
作为战略性新兴产业,LED产业的发展之路将不会一帆风顺,产业正处于培育和发展的关键阶段。LED产业发展要遵循一定的生命周期和发展规律,产业快速发展后,要经历一定的调整。技术创新和政策引导是推动LED产业发展的双重动力。
厦门华联电子有限公司董事长范玉钵
明确定位顺势而为
LED极具生命力和发展潜力,是未来新一代节能环保照明的主力军,政府大力推动是毋庸置疑的。LED的发展是有规律的,其技术的成熟是需要时间的,而随着技术的成熟,其应用市场是不断诞生的,且市场的成熟也是需要时间的。但LED的潜力和未来并不代表现在,我们必须清醒认识这一点。LED半导体照明产业是一个朝阳产业,进入这一领域的投资者从目前来看,其数量和规模与LED半导体照明市场成熟的状态却并不吻合,投资规模远大于当前市场规模。企业的成长壮大、淘汰出局,是市场经济自然规律的运作结果,是市场经济的必然。LED行业发展到现在,正是需要清除积弊、健康发展的时机。企业在当前发展形势下,面对成本压力、无序竞争,面对国际品牌的挑战,需要的是智慧和定力,需要的是更积极的信息收集分析和评价,以界定自己自身发展定位。顺势而为,用智慧去面对未来,我们会在成熟中迈向更大的成功。
乾照光电股份有限公司董事长邓电明
加强研发未雨绸缪
过去的十年,是我国LED行业从点到面、从弱到强、从单一到多元,飞速发展的10年。未来的10年,在经历3-5年的行业洗牌期之后,将会有几家垂直整合产业链的龙头企业脱颖而出,其规模或将接近或超过我国台湾的同类企业,并且由低端产品市场逐步进入中高端产品市场,与国际LED大厂形成直接竞争。因此,我国大陆的LED企业应当未雨绸缪,加大新产品、新工艺的研发力度,抓紧时间完成专利布局,这样在面对国际LED大厂的专利诉讼时才能站稳脚跟,立于不败之地。
杭州浙大三色仪器有限公司董事长牟同升
检测装备国际地位逐渐提升
自2002年以来,我国半导体照明产业取得了长足发展。我国在国际标准化中,从早期的跟踪等同采用国际,本世纪初开始积极参与国际标准制定,到今天开始主导多项重要国际标准,我国在半导体照明国际标准中的话语权不断增强,对我国在未来国际贸易中将产生重要影响。在这10年中,我国在半导体照明检测技术和装备上取得了较大的进步与发展,在国际上的地位逐渐提高,甚至在某些关键性国际标准中取得了主导地位。LED的潜力和优势不断发展,未来5到10年正是LED照明从传统替代型照明进入人性化照明的发展时代,产业界应关注国际标准的动向,迎接新的产业发展机遇和挑战。
亚威朗光电(中国)有限公司总裁闫春辉
培养高级人才势在必行
10年来LED行业在技术上有很多进步,但是与国际大厂相比还是有一定的差距,特别是在上游的外延和芯片领域,技术难度大,投入的资金也大,人才要求严格。因此,我国LED行业发展主要是企业的技术发展和投入力度、政府的引导和政策支持、科研院所和企业有机结合的完美实现,只有这样才能缩小与国际大厂在技术上的差距,真正发展中国的LED产业。在竞争日益激烈的LED行业,人才的培养及团队建设已被推向一个新的高度,随着LED产业的高速发展,随之也带来了庞大的人才缺口。如果人才长期缺失势必会影响未来LED行业发展,企业培养相应的高级人才势在必行。