【导读】如果你还在想着什么牌子的
开关
比较好,那你就out了。现在时髦的灯泡当然要用手机控制。飞利浦在Apple Store的高科技Hue系列LED灯,从10月在苹果出售。通过一个灯泡内红蓝绿三原色的LED可以混合出1600万种颜色的灯光,整个过程完全由iPhone上的App来进行控制,Android版本的应用将会在12月发布…
从10月30日开始,飞利浦在Apple Store的高科技Hue系列LED灯,并且只会交由苹果出售。Hue系列将是完全可有自定义的,并且通过一个灯泡内红蓝绿三原色的LED可以混合出1600万种颜色的灯光。这个系列定位于节能,在提供传统的50W白炽灯相同的亮度时只需要消耗8.5W功率。整个过程完全由iPhone上的App来进行控制。
用手机APP控制LED灯
飞利浦灯各种颜色展示
不过节能并不是Hue系列的亮点,这个系列的卖点就是完全可自定义的灯光。通过一个iOS应用或者通过飞利浦网站,用户可以调节灯光的颜色。多达1600万种色彩,你可能可以找到跟自己波长吻合的一种。
Hue系列的LED灯
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04