详情页
首页>资料大全>企业资讯
Touch+on+lens时代来临,触控笔输入行如流水
电子工程专辑    发表于   2011-11-01

引言:触摸屏已成为厂商差屏化的杀手锏。In cell, On Cell,touch on lens哪个技术会胜出?现在看来,touch on lens近阶段胜出的可能性非常大。除了三星在引导touch on lens外,中国台湾的TPK和中国深圳的莱宝高科都已在准备touch on lens触摸屏的量产了,TPK在明年中,而莱宝可能会更早一些。

智能手机和平板电脑对于轻薄的追求永无止境,触摸屏成为厂商差屏化的杀手锏。In cell, On Cell,touch on lens(覆盖层触摸)等新一代触摸屏技术也成为显示屏相关产业链研发的大热。哪个技术会胜出?现在看来,touch on lens近阶段胜出的可能性非常大。除了三星在推动touch on lens外,中国台湾的TPK和中国深圳的莱宝高科都已在准备touch on lens触摸屏的量产了,TPK在明年中,而莱宝可能会更早一些。

“由于Incell接近LCD中心,易受到干扰,所以量产良率很难保证,此外,与CF混线生产,也是良率的一大挑战。而Touch on lens技术,随着触控IC的抗干扰性能越来越强,只要跟LCD干扰源保持距离,LCD对sensor的干扰会消除,更易实现大规模生产。” 一个电子业资深分析师对昌旭解释,“所以,touch on lens一样可以达到相同的厚度,达到轻薄短小的目的。特别是在cover glass厚度不断降低的背景下。”并且, 从目前的技术来看,in cell只能用于小尺寸,不能用于大尺寸。而Touch on lens两者都可以,所以更有可能大规模商用。

目前抗干扰性能已能实现touch on lens生产的触控IC厂商之一就是Atmel。“我们maXTouch系列触控IC具有高信噪比(SNR),支持无屏蔽touch-on-lens 迭层及有噪声的低成本充电器。”该公司触摸技术业务部高级战略营销经理黄添华表示,“maXTouch系列已被用于三星一代的Galaxy S II手机和Galaxy Tab 10.1等平板,当然还有其它所有主要的智能手机和平板电脑。”

在确认touch on lens将成为明年重要的趋势后,Atmel在轻薄亮屏之上,再给消费者一个革命性的创新体验——那就是在电容屏上实现行如流水的、真实的触控笔书写(有源电容式触控笔)。它可实现1mm的笔尖,+_0.25的精度,140Hz帧频实现快速书写,同时具有256级的压力分级,感知真实写书体验。“即使你用手掌压着屏,也不会影响笔的任何书写效果,就像在真实的纸上书写一样。” 黄添华解释,“因为我们的有真正的多点触摸捕获和快速微控制器实现有效的掌压抑制功能。”更重要的是,它支持单层ITO传感器,完美地结合了明年Touch on lens的大趋势。

 

标签: 触摸屏技术趋势 touch 触控笔 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY