21ic讯 展讯通信有限公司 ( Spreadtrum Communications, Inc. 以下简称“展讯”或“公司”),作为中国的2G 、3G 和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一,今日宣布其40纳米2.5G基带芯片-SC6530被三星E1282 (GT-E1282T) 及 E1263 Trios (GT-E1263B)两款功能型手机采用,即将上市销售。
“展讯2.5G产品成功被三星采用,这验证了我们具备满足三星严格的质量体系和兼具成本效益的高性能需求的能力,”展讯通信董事长兼首席执行官李力游博士表示:“功能型手机在全球手机出货量中继续占据重要部分,尤其是新兴市场的消费者。三星作为世界的2.5G手机供应商之一,其拥有全球公认的创新性和产品质量。通过对三星的产品支持,将有助于扩大展讯在这一领域的业务发展。”
展讯同时也为三星提供中国3G TD-SCDMA标准的基带芯片,产品被旗舰智能手机三星GALAXY S III、三星GALAXY Note和近期推出的三星GALAXY Note II所采用。
展讯SC6530是业界首款采用40纳米CMOS工艺技术设计的2.5G基带芯片。该产品将展讯基带芯片与射频收发器集成于一颗单芯片,不仅简化设计,并且降低了整体解决方案的布板面积。该芯片集成了高性能的ARM9处理器,支持四频GSM/GPRS、多SIM卡功能、HVGA显示、H.264解码并集成了1颗音频功率放大器。
SC6530目前被三星E1282 (GT-E1282T) 及 E1263 Trios (GT-E1263B)采用,手机即将上市销售。
相关新闻:【更多新闻】
联想:蓬勃发展的7英寸平板将与智能手机抢市场
爱特梅尔maXTouch控制器助力三星智能手机触摸屏
功能手机与智能手机比拼 看谁消费的闪存多
DTS携手宏碁将高端音频增强技术整合进后者新款智能手机