详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果弃用英特尔芯片 ARM桌面时代来临?
搜狐IT    发表于   2012-11-12

  本周早些时候有媒体报道称,苹果在考虑在Mac中弃用英特尔芯片,时间可能在2017年之后。苹果从2005年开始在Mac中使用英特尔芯片。要弃用英特尔芯片,苹果需要开发基于ARM技术的定制芯片,并委托台积电等芯片代工厂商为自己生产芯片。虽然ARM架构的处理器目前尚无法和英特尔处理器相提并论,但是ARM构架处理器近年来由于移动领域处理器的强劲需求而进入了市场需求大,科研经费足的良性循环中。

  分析师指出,他们对这一消息并不感到意外,因为过去数个月这样的传言一直甚嚣尘上。部分分析师还怀疑传言的真实性,但有一点是显而易见的,如果苹果为Mac设计芯片,其他计算机厂商也会效仿。英特尔股价受到这一消息的影响。投资公司Piper Jaffray分析师格斯·理查德(Gus Richard)当地时间周二发表投资报告称,“我们认为,苹果是这一潮流的先驱,如果苹果像微软那样转向基于ARM的产品,我不会感到意外。我们认为,对于英特尔而言这不是一个积极的趋势。”

  苹果弃用英特尔芯片是一项重大举措,因为换用处理器并非只是简单地更换一个芯片,更换供应商那么简单。苹果还必须针对ARM芯片重写Mac操作系统。苹果由PowerPC换用英特尔芯片时就重写了操作系统。而苹果需要的是针对苹果软件优化的处理器,ARM处理器就拥有了这样的特点,ARM允许客户对芯片设计进行定制,英特尔客户只能采购标准的芯片。苹果iPhone和iPad都配置基于ARM的芯片,加上ARM64位处理器的开发,性能上与x86架构的差距将会越来越小,只针对mac软件优化的ARM处理器在不久的将来将会拥有更大的优势,也许会复制iPhone上的传奇。而苹果近的大量的人事变动、有关硬件和软件部门协作的讨论也提高了弃用英特尔芯片传言的可信度。

  市场研究公司Gartner分析师赛吉斯·穆赛尔(Sergis Mushell)认为苹果不会将全线Mac产品转向ARM芯片,“我认为苹果不会仅仅为开发自主芯片而放弃一个产品线,它会在适当的时机换用其他芯片。”他说,其他PC厂商是否会换用ARM芯片的一个关键问题是:ARM芯片能否满足它们的所有需求,其中包括与以往Windows软件的兼容性?

  穆赛尔指出,“所有人都会对ARM满意吗?”他指出,近有关ARM芯片服务器的报道指的是“微服务器”(microserver),而非传统服务器,“微服务器的处理能力无法媲美x86服务器”。根据wintel联盟多年来的经营,ARM处理器也许不会取代intel芯片,但是win 8的诞生将会在桌面领域给ARM处理器一个广阔的天地。

  英特尔一直在大力开发面向智能手机 和平板电脑的低能耗芯片,但其绝大多数营收仍然来自PC和服务器芯片。 但是,如果苹果开始开发更多的自主芯片,而且其他公司跟风,英特尔可能必须重新考虑其巨额的固定制造成本。如果苹果真的弃用英特尔芯片,理查德提出的有关英特尔必须涉足芯片代工产业的观点并非不靠谱。

标签: Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台