腾讯科技讯 (娄池)11月12日消息, 英特尔 CEO欧德宁曾经说过, 高通 是英特尔真正竞争对手,这一评价已经得到了证实。在高通本月8日发布第四季度财报预测后,因数据超过华尔街分析师的预期,股票价格迅速上涨,在市值上首次超过英特尔。9日高通继续保持住了这一排名。据彭博社分析,资本市场的表现说明了智能手机市场的增长将削弱电脑的需求。
在2年之前,高通的市值还仅为英特尔的一半,依靠移动互联网终端的发展,高通在近年实现了快速增长。而英特尔在移动终端市场上的表现却并不顺利,从2010年1月英特尔CEO保罗? 欧德宁在美国展示的首款intel手机未能上市开始,英特尔长期未能有产品入市,直到今年年初才改变这一局面。
手机市场发展成就高通
高通在截至9月30日的2012财年第四季度的净利润是12.7亿美元,合每股收益73美分。去年同期高通的营收是10.6亿美元,合每股收益62美分。高通第四财季的营收为48.7亿美元,同比增长18%。分析师平均预测高通第四财季的营收为46.5亿美元。
高通CEO雅各布表示,高通的营收大多数来自于销售给 三星电子 、 苹果 和HTC等无线设备厂商的基带芯片。基带芯片用于将手机连接到蜂窝网络。高通的利润多数来自于所谓码分多址(CDMA)技术的许可证。他认为,全球智能手机的强劲需求、新兴市场消费者升级到更昂贵的手机和高通芯片供货量的增长等因素推动了高通利润的增长。
Brean Capital的分析师迈克·伯顿(Mike Burton)表示,“毫无疑问,高通一直是智能手机和平板电脑业务崛起的主要受益人之一。该公司上一财季的业绩表现非常强劲。”
据Gartner预估,手机将在2013年超越PC、成为全球常使用的上网装置,而虽然目前仅有西欧、美国等成熟市场的智能手机渗透率超过5成,然而Gartner预期在2015年,成熟市场所售出的手机中,将有8成以上为智能手机。受益于高通的在手机领域的庞大专利池,未来高通仍将保持告诉增长。
ARM架构仍未大获全胜
值得注意的是,高通的高增长中,采用ARM架构的通用处理器业务仅仅贡献了一小部分的利润,目前尚不能因为高通的迅速发展而断定ARM架构将会全面压制英特尔。事实上,据ARM公司公布的第三财季报告显示,ARM调整后的税前利润为6810万英镑(约合1.09亿美元),营收为1.446亿英镑(约合2.28亿美元),这一财报数字与英特尔相比仍略显单薄。
高通的优异表现并不代表ARM架构处理器凌驾于对X86架构处理器之上。据Gartner等分析机构称,目前,英特尔智能手机芯片Medfield Atom只采用32纳米技术,在功耗上并无法与ARM抗衡,但当英特尔智能手机芯片达到22纳米以及14纳米的阶段后,英特尔将会对ARM进行强有力的挑战。
在产品层面,英特尔已经开始向手机领域展开了进攻,并已经做出了产品规划图和时间表。但ARM在进军PC市场的动作才刚刚开始,10月末,ARM公布了可用于新一代智能手机和低能耗服务器的新款处理器, 惠普 、 戴尔 等公司显出了浓厚的兴趣。在X86架构处理器上长期败给英特尔的 AMD 该公司称,将从2014年开始生产ARM架构微服务器处理器。
事实上,目前英特尔的表现不佳更多是因为PC产业已经不再是过去的迅速发展阶段,并非意味着工艺水平和能力的下降,资本市场总是对更有潜力的产业给予更多想象力,在PC尚未普及的2000年,英特尔也曾以3920亿美元的市值超越 微软 和 甲骨文 ,成为纳斯达克市场的名。
英特尔需加速转型
英特尔今天的市值仅为1000多亿美元,与其市值点4850亿美元相差甚远。未能迅速的在移动互联网发展时转型是这家公司的问题,从2010年1月英特尔CEO保罗? 欧德宁(Paul Otellini) 在美国CES消费电子展上展示首款intel手机——LG GW990开始,英特尔就陷入了“自己搭台,无人唱戏”的窘境。
先是LG取消了首款英特尔手机的发布,随后英特尔正式推出的首款手机平台Moorestown(即Atom Z6xx系列)也陷入了没有手机厂商支持的窘状;直到2012年英特尔推出第二代手机平台Medfield(即Atom Z24XX系列),代手机平台仍未有一款手机问世。
对于手机终端厂商来说,智能手机带来的机会稍纵即逝,显然不是一场保留实力的长跑, 诺基亚 因为反应太慢而倒下,摩托罗拉也摆脱不了被收购的命运。2011年,ARM架构的芯片卖出近79亿个,无论是苹果的iOS终端还是众多厂商的Android产品在硬件上均同属ARM架构,在手机领域ARM已经占据了超过95%的份额。在这种情况下,手机厂商将主要精力放在ARM架构上并不意外。
英特尔在此前召开的英特尔开发者论坛大会(IDF)上展示了一张关于英特尔生产工艺的研发路线图。英特尔表示,采用14纳米工艺的产品将在2013年底之前做好投产准备。换句话说,在未来两年英特尔仍未有足以撼动目前移动互联网格局的产品出现,或许英特尔需要加速自身的转型。