详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED行业或遭洗牌 多家上市公司恐面临亏损
LED环球在线    发表于   2012-11-13

  2012年中国LED 显示屏行业可谓风起云涌,继2011年的钧多立、博伦特光电、今年的愿景光电关门停产后,近日,就连营业额过亿元的LE D显示屏企业深圳浩博光电因拖欠巨额供应商货款和员工工资及提成将面临倒闭的危险。业内人士表示,就是上市的LED公司都将面临严峻的挑战,甚至可能出现业绩亏损的状况。

  照明行业本来是个拥有2000多亿的大市场,而如今各大企业均面临资金周转困难的问题,今年以来,上市的LED企业 有7家,股价全部大幅下跌,跌幅从20%-65%不等,不仅仅是股价的大跌,业绩也是非常糟糕,其中有四家公司出现了不同程度的业绩下滑,低下滑18%,下滑94%,而从全部20家相关上市公司看,三季度也有13家业绩下滑。

  多家LED上市公司利润下滑

  一边是不断有LED企业倒闭,另一边是资金大规模投入LED产业,但是在照明行业大规模启动前,这些企业估计都将深陷泥潭中,统计发现,20家上市公司中,13家公司三季度净利润同比下滑,珈伟股份、士兰微、德豪润达、南大光电下滑幅度分别高达92%、88%、57%和52%,而仅有的业绩增长的7家上市公司中,龙头三安光电营业收入、净利润也分别仅增长23%和13%,勤上光电这两项指标也仅增长5%和20 %,而这两家公司2011年、2010年的业绩增幅一般维持在100%和50%左右。说明了整个行业目前都面临着极大的生存压力。

  广东绿色产业投资基金EMC联盟常务副秘书长林昭景表示,虽然LED市场的前景不错,政府支持力度也很大,不过国内的需求还没启动,主要原因有三方面,首先原来企业的业务大部分都是出口欧美,而经济危机导致外需在减少,对企业有一定的影响;其次,LED芯片 企业竞争比较激烈,价格下降太快,因此导致利润下滑;第三,大陆一些城市推行的EMC模式也有一定难度,要等政府换届后才能逐步有新的进展。

  龙头企业利润也靠补贴

  有业内人士指出,LED行业已经是一片红海。过度的投资使得行业产能供过于求,且集中于技术壁垒较低的中下游。未来LED行业内企业,包括上市公司,都将面临残酷的优胜劣汰过程,只有技术优势明显的企业才能在这场竞争中生存下来,行业洗牌不可避免。如今多家LED上市公司三季度利润非常微薄,第三季度净利润都在1000万元以下。基本上处在濒临倒闭的边缘中了。

  而规模较大的公司净利润中,政府补贴占了较大比例,如三安光电今年中期的净利润为4 .6亿元,政府补贴就占了一半左右,德豪润达今年中期净利润为1.2亿元,政府补贴就高达1.5亿元之多,广东省内的政府补贴比例不高,但勤上光电今年中期收到的政府补贴也有900万元,约占净利润的20%,国星光电此项数据约为25%。

标签: 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购