详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔NUC迷你电脑内部拆解图
cnbeta    发表于   2012-11-13

英特尔 的下一代 迷你电脑 NUC 已经做好发售的准备了。Anandtech为我们带来了DC3217模型进行拆解,让广大爱好者先睹为快。 作为只有4×4英寸的小盒子,主板和地盘都是设计在机箱外面的,如果要拆下内存,必须先将PCIe卡拆下来以及把电源线拔下来。

不过看起来整个拆解的过程还算容易,只有4个螺丝将底盘和主板固定在一起。在底部有一个如PCIe槽一半大小的卡槽,大概是为了WiFi设计的。在顶部有兼容mSATA的插槽。

NUC迷你电脑处理器采用的是Core i3-3217U,图形核心HD Graphics 4000 350-1050MHz,两个DDR3 SO-DIMM内存插槽、mini PCI-E插槽两条(一条半高和一条兼容mSATA的全高)、三个USB 2.0接口,19V DC外部供电,支持VESA壁挂。

不同之处在于,DC3217IYE有两个HDMI接口,自带千兆以太网卡,黑色外壳;DC3217IBY则是一个HDMI接口,没有千兆以太网但提供Thunderbolt雷电接口,支持2560×1440的输出。

开始我们估计MUC售价大约会在400美元(约合人民币2492元),不过事实证明实际售价将在300美元到320美元之间(约合人民币1870元到1993元),并且于12月初在亚马逊和Eggdrop开售。

标签: 英特尔 NUC 迷你电脑 内部拆解图 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购