详情页
首页>资料大全>企业资讯
Windows 8导致PC行业令人充满困惑
OFweek电子工程网    发表于   2012-11-14
  • 巴克莱集团分析师称 PC 将在未来几年内处于衰势,而造成这一结果的原因是,消费者们对平板电脑的兴趣激增以及对 Windows 8 的前景充满困惑。巴克莱硬件分析师Ben Reitzes警告称:“PC行业将在未来多年内处于衰势,”而这一情况可能会持续到2016年。Reitzes认为PC行业有可能出现的这一衰败之势,是由诸多因素造成的,其中包括消费者们对平板电脑的兴趣激增,同时对微软近发布的Windows 8系统充满困惑。

    Reitzes认为PC行业之所以可能出现这样的结果,是因为它目光短浅,未能及时意识到并根据消费者的消费爱好从而调整自己的产品,未能进军移动设备市场。以下是Barrons发布的报道原文:

    我们认为新一代的消费者及IT工作者们正在思考如何能够进行不同于上个世纪九十年代PC行业的计算方法,而现在运算方式更多的是依靠移动设备及云计算。这一发展变化趋势造成的结果是,PC市场上不能再维持每年销售量达到3.5亿台的纪录了。同时我们认为PC更新换代周期被延长至1-2年,这导致到2015年为止,每年的PC出货量将减少5000万至1亿台。在经历几年的低谷发展期之后,PC领域的参与者仍然未能意识到目前正在发生的情况,并且也没有具体的应变计划。

    2012年,Reitzes对其之前就PC销售量的预测进行了调整,他将关于PC销售量的预测结果下调至3.52亿台,比他之前的预测结果降低了3%。而2013年PC销售量将为3.38亿台,比他之前的预测结果降低了4%。而平板电脑则有希望卷走本应属于PC的销售量。Reitzes对平板电脑市场的预测结果也进行了调整,之前他预测2013年平板电脑销售量为1.46亿台,而现在他认为2013年平板电脑销售量将达到1.82亿台。同时,他还预测2014年平板电脑的销售量将为2.3亿台,这一数据比他之前预测的1.39亿台要多出很多。

    此外,Reitzes认为,苹果至少在2016年之前将会控制整个平板电脑市场。而谷歌、三星及亚马逊“有能力将非苹果领域的市场拓展到更大份额,我们认为未来这三家公司产品在平板电脑市场中所占据的市场份额总和将保持在30-40%。”

    Reitzes所作出的这一不祥预测是根据市场研究人员的额数据得出的, 这些数据显示第三季度PC行业“缩水明显”,同时出货量与上年同期相比下降了8%还多。

  • 标签: PC Windows 8 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购